This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP117:TMP117 TMP117 TF-SDA 规范

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/944171/tmp117-tmp117-tf-sda-spec

器件型号:TMP117

大家好、

我对 TF - SDA 规格有疑问。(数据表第7页、6.7两线制接口时序)。
TF - SDA 最小规格被定义为20x (V+/5.5)。

当主器件向 TMP117发送 I2C 数据时、我们是否还必须满足此规范?

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai -  

    感谢发帖-此规范值详细信息与快速模式的 I2C 标准相同、适用于主器件和从器件、但在快速模式下运行时、此规范行项目上有注释、 器件必须为 SDA 提供至少300nSec 的保持时间的状态。 我不确定在哪种情况下、当使用内置 I2C 模块的控制器以及大小正确的任何上拉或串联保护电阻器时、您将无法满足此要求。 请参阅表9和表10及其相关说明 、网址为:https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我对该链接有两个问题、您能提供帮助吗?

    问题1.
    没有标准模式的 TF-SDA 最小规格、但当 I2C 数据是10kbbs 等标准模式时、TF-SDA 最小值是否有效?

    问题2.
    TMP117支持多少负载电容?
    从链路来看、当我们使用具有快速模式的上拉电阻器时、如果负载电容器小于200pF、似乎没有问题、但可以将其应用于 TMP117吗?

    此致、
    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai -  

    A1。 我从未见过论坛或直接客户在 TMP117中使用标准模式时遇到过任何问题。  

    答2. TMP117在数字线路上具有4pF 的输入电容。 总线上的 I2C 规格最大值为400pF、但如果您计算 Rp (min)、您可能会发现实际电路限制可能小于该限制、如果您测量总线本身、则效果更好、甚至不接近限制。 在 PCB 上尤其如此。 在上一帖子中 I2C 规范的链接中、查看第55页的第7节。