This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:AWR1843升压 CAN 接口

Guru**** 2581425 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, AWR1843, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/943726/awr1843boost-awr1843-boost-can-interface

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件: AWR1843AWR1642

大家好、我正在尝试在 AWR1843BOOST 的 CAN 接口上获取输出。

根据 AWR1843BOOST 的用户指南、SPI 和 CAN 复用。 因此、当开关 S2被放置在 CAN 上时、我们不应该在串行接口上获得我们的输出。  

但我始终在串行接口上获取输出、而当我将 CAN 连接到 CAN 转 USB 转换器时、我不会获取数据。  

我目前正在运行 TI AWR1843BOOST 硬件的中距离雷达演示。

请说明应执行的任何其他更改、以通过 CAN 而不是串行方式获得输出。  

谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harkrishan、您好!

    您在这里使用的 AWR1843升压器件的版本是什么? (修订版?) 它在芯片屏幕上突出显示。

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 AWR1843BOOST 的 PROC051修订版 C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harkrishan、您好!

    在 TIREX 上、提供了一个通过 CAN 接收对象数据的演示(请参阅下面的链接)。 您能否在 S2上使用两种开关设置尝试以下演示、以确保没有硬件限制。 虽然适用于 AWR1642、但也适用于 AWR1843

     http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ADWAvz1GWDvSfSVkncqhEw__AocYeEd__LATEST

    默认情况下、MRR 不随 CAN 接口一起提供、因此我想最好先检查默认工作应用、然后再转到 MRR 修改。  

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试过这种方法、但似乎不起作用(提到:我没有使用文档 CAN-USBFD 中提到的确切模型)。

    我正在使用这种方法  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harkrishan、您好!

    我已将您的查询转发给我们的专家、请在本周结束前回复。

    此致、

    石田