Thread 中讨论的其他器件: AWR1843BOOST
AWR2243BOOST 上有任何用于 MIMO 配置的 Lua 模板? 仅采用3x4 MIMO 设置、即 TDM 或 BPM (提供 TDM)、无级联。
谢谢、
Daniel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
AWR2243BOOST 上有任何用于 MIMO 配置的 Lua 模板? 仅采用3x4 MIMO 设置、即 TDM 或 BPM (提供 TDM)、无级联。
谢谢、
Daniel
Daniel、您好!
-脚本中使用的 API 可在毫米波接口控制文档中找到、即毫米波 DFP 封装中的 ICD。 (虽然名称略有不同、但您可以使用该 API 的基本功能找到它们)
例如、 对于 AR1.ChirpConfig(),在 ICD 中搜索“ChirpConfig”。
-或者,mmWave Studio 中还有一个称为“帮助”的其他功能。
有关帮助功能,请单击 mmWave Studio 的 View (视图)选项卡中的选项“lua shell”,然后键入“help” "。
例如、 在 lua shell 中键入"help ar1.ChirpConfig()"、您将获得有关该 API 的详细说明。
此外、如果您的问题得到解答、请单击"这可以解决我的问题"按钮。
谢谢、此致、
石田
Daniel、您好!
AWR2243BOOST 的天线配置与 AWR1843BOOST 相同。
因此、您可以参阅 mmWave SDK Doxygen 文档、其中介绍了方位角虚拟天线没有重叠的虚拟天线。
文件://C:/ti/mmwave_sdk_03_04_00_03/packages/ti/demo/xwr18xx/mmw/docs/doxygen/html/index.html
文件://C:/ti/mmwave_sdk_03_04_00_03/packages/ti/demo/xwr18xx/mmw/docs/doxygen/html/coordinate_geometry.png
您能否参阅上述路径(首先安装 mmWave SDK 3.4)。
在这里、您可以参考查询的处理链文档。
此致、
Jitendra