This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSS4470:TUSS4470传感器输出驱动

Guru**** 2556180 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSS4470, TUSS4440, BOOSTXL-TUSS4440, BOOSTXL-TUSS4470, PGA460, MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/942947/tuss4470-tuss4470-transducer-output-drive

器件型号:TUSS4470
主题中讨论的其他器件: TUSS4440BOOSTXL-TUSS4440PGA460MSP430FR6043

您好!

您好!

我需要驱动高功率超声波传感器(但还要选择传感器)。

从我看来 、TUSS4470是正确的选择?

在这方面、我假设可能需要全桥驱动级。

如果是这样,TUSS4470是否可以做到这一点?

如果没有,您还建议什么?

谢谢、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    正确、我建议使用 TUSS4470器件来定制您的驱动器电源功能。 内部 H 桥直接驱动器可与高达36V 的电压搭配使用、也可在预驱动模式下用于驱动外部 FET、从而支持使用外部驱动电路。 根据您选择的传感器、TUSS4440也可能是一个不错的选择。 它具有可高达360V 和500mA 的变压器驱动。  

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    感谢您的评论。

    目前、我们需要进行一些实验。 我对超声波没有太多经验;

    我被告知、我们"可能"需要大约500 - 800kHz 的频率。

    这就是我认为我们需要做一些实验来确定要求的原因。

    由于频率限制、我认为 TUS4470可能是更好的选择。

    但我不确定我们首先需要在500kHz 范围内。

    BOOSTXL 板中是否有任何一个随附任何换能器?

    然而,这是一个不相关的问题;您会建议/推荐哪些换能器?

    谢谢、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马努

    BOOSTXL-TUSS4440和 BOOSTXL-TUSS4470都附带 PUI Audio UTR-1440K-TT-R 40kHz 闭顶式传感器。  

    如果您可以详细介绍您的应用(传输介质、最小/最大距离、视场要求等) 我很乐意帮助您选择换能器。  

    要自行开始、您还可以在 BOOSTXL-TUSS4470产品页面上的产品说明正下方找到 TI 推荐的传感器列表:"步骤4:下载我们推荐的传感器  传感器和变压器列表 "。

    此换能器列表适用于 PGA460 AFE、但您可以浏览列出的制造商网站以获取更高频率选项。  

    要了解有关传感器特性和超声波基础知识的更多信息、我建议使用两个应用手册(每个应用手册都有一节介绍传感器):TI 的"超声波传感基础知识" 和 Olympus 的"超声波传感器技术手册"。  

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    感谢您提供信息。 我们正在尝试进行以下独立实验:

    1.测量水箱中的水位/油位,换能器可以保持在水箱顶部。

    2.测量水/油的流速或两者的混合物

    3.测量液体混合物浓度。

    4.将水-油混合物中的油液混合

    5.清洁油/水表面。

    视场、范围、功率和工作频率都是我们的目标

    需要凭经验得出结论。

    对于实验、如果我们可以避免使用变压器(为了简化操作、

    由于审判的种类更广泛)、这将是一件好事。 H 桥出现了

    作为一种替代想法。 但在现实世界中、一旦我们解决问题、

    我们可以继续使用基于变压器的解决方案。

    谢谢、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马努

    流量计量尚未使用 TUSS4470进行充分测试、因此如果您在该应用中遇到问题 、还可以使用 MSP430FR6043、该器件具有内置 AFE、并针对流量计量应用进行了优化。  

    我还想提一下、可以选择使用 TUSS4470来驱动外部。 电压更高的 H 桥逆变器、如果您需要使用比 TUSS4470在前置驱动器模式下使用外部变压器所能使用的频率更高的传感器。  

    我建议您使用此应用手册来浏览不同的硬件和软件参数、这些参数可进行调整以优化您的实验: SLAA732

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    [引用用户="Gabriel Lake1"]

    流量计量尚未使用 TUSS4470进行充分测试 、因此如果您在该应用中遇到问题  、还可以使用 MSP430FR6043、该器件具有内置 AFE、并针对流量计量应用进行了优化。  

    [/报价]

    谢谢。 我看到使用一些额外的软件开销更好地处理流量计量、

    MSP43FR6043或6047非常有意义。

    [引用用户="Gabriel Lake1"]

    我还想提一下、可以选择使用 TUSS4470 来驱动外部。 电压更高的 H 桥逆变 器、如果您需要使用比 TUSS4470在前置驱动器模式下使用外部变压器所能使用的频率更高的传感器。  

    [/报价]

    您是不是要建议对于较高的频率,变压器要优于使用 H 桥逆变器设置?

    [引用用户="Gabriel Lake1"]

    我建议您使用此应用手册来浏览不同的硬件和软件参数、这些参数可进行调整以优化您的实验: SLAA732

    [/报价]

    我现在有很多东西要看,你给我指的信息。 但在此之前 、您想向我指出任何更高功率的传感器。

    谢谢、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    我试图说、正如 TUSS4470数据表中所述、由于次级侧漏电感、变压器驱动器在较高频率下可能表现不佳、如果在440kHz 以上的前置驱动器运行中使用 TUSS4470、则应使用另一种驱动方法。  

    根据您应用的说明、我建议您查看以下工业传感器: Audiowell、 Prowave 200LM450。  

    此外、这里还有一篇有关传感器选择的 TI 白皮书: 如何在用于液位感应和液体识别的超声波感应中选择和安装传感器

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    感谢您提供信息。 有很多信息要提供。 让我开始阅读、吸收

    然后返回到可能的任何新问题。

    非常感谢。

    谢谢、

    制造商