This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60:模拟输出偏移

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM60, LM45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/944343/lm60-analog-output-offset

器件型号:LM60
主题中讨论的其他器件: LM45

大家好、团队、

在 LM60等 PTC 模拟输出温度传感器中是否存在以下解决方案?
-可在0C 时设置或调节至0V 输出。  

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sawamoto - San -  

    LM45将在0C 时直接为您提供0mV 电压。