This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000:使用 LMP 91000进行氧气测量

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91000, REF2933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/937136/lmp91000-oxygen-measurement-with-the-lmp-91000

器件型号:LMP91000
主题中讨论的其他器件: REF2933

大家好、

´m 使用 LMP91000测量氧气、我遇到了一些问题。

问题是由于电源的变化、因为当我更改电源时输出值发生变化。

当电路通过通过通过 PC 连接的 USB 供电时,输出值约为95微安。 但是、当它通过连接到外部电池的 USB 供电时、输出值约为108微安。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Esteban -  

    请发布或附上您的原理图、这对于帮助您进一步获得建设性反馈非常有用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    我附加原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Esteban、

     我的经验是、计算机的5V USB 通常是 LDO、使用电池的 USB 通常是由单节锂电池供电的开关升压稳压器。 这意味着、由于高频噪声、升压电路的开关噪声会影响 REF2933输出电压。

    您可能会看到 VREF 漂移。 在 REF2933的输入端添加一个0.47uF 电容器、在 REF2933的输出端添加一个100nF 电容器。 这应该能够稳定导致 VREF 移位的噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答 Gordon、

    正如您所说、我们添加了两个电容器、但它们没有影响。 当电源来自外部电池时、信号仍然会更大。

    还有其他想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Esteban、

     您是否测量了每个电源上的 VREF 电压。 我想知道 VREF 是否在移动。 VREF 是该 IC 精度的基础。

    1) 1)连接到 PC、测量 VCC 和 VREF

    2) 2)连接到电池、测量 VCC 和 VREF

    请告诉我 您正在测量的每个电压。

    您看到的变化是13uA、这意味着大约13%的变化、因为您接近100uA。 这是一个很大的变化。  您选择的 VREF 为+/-2%。   根据您报告的内容、我们需要 确定 VREF 的变化是否 会改变您的电流13uA。  您可能需要1%甚至0.5%的 VREF。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    以下是我在这两种情况下测量的值:

    1) 1)连接到 PC:Vref = 3.2910、VCC = 4.794V

    2) 2)连接到电池:Vref = 3.2913V、VCC = 4.960V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Esteban、

     检查您的寄存器设置。 您应该正在运行 VREF 的外部基准集。 REF2933看起来工作正常。 我不希望 VCC 发生如此大的变化。  我将查看工作台上的 VCC 电压、看看 VCC 变化量是否会影响测量值。 我 不认为会这样、但无论如何我都会检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    我一直在使用 LMP91000库对器件进行编程。 对我来说一切都正常、但无论如何、我会将代码粘贴到这里、以便您可以检查它。

    固件的 LMP 配置部分:

    lmp.standby();
    lmp.enable();
    LMP.UNLOCK (); //启用更改寄存器
    LMP.setMode(5);// 3导联模式
    LMP.setExtRefSource();//外部电压基准
    LMP.setRLoad(3);// Rload、100 Ω
    LMP.setGain(3);// Rtia 14K 欧姆
    LMP.setBias(10、0);//偏置 A -600mV、10 = 18%、0 =负
    LMP.setIntZ(3);//旁路= 3.3V (外部基准)

    另一方面、我还将使用其他电压值进行一些测试、以便为我的微控制器提供直流电源、我将向您发送结果。

    此致、  

    更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃斯泰班-  

    我刚才看到您没有将 CE 和 RE 连接在一起-与所有其他三个端子 O2传感器连接在一起、这就是我们所做的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢您的贡献。 我不认为这是问题、因为我要使用的配置是3导联模式、 在这种模式下、您可以在下图中看到每个导联都是单独连接的。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    正如我所说的、我一直在与直流电源进行一些测试、您怀疑 Vcc 的变化对输出信号的值有直接影响。 以下是一些示例:

    VCC = 4.895V 输出= 109.87uA

    VCC = 4.933V 输出= 112.91uA

    VCC = 4.945V 输出= 113.5uA

    VCC = 4.955V 输出= 113.59uA

    VCC = 4.975V 输出= 114.8uA

    原因可能是什么?

    此致、

    更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃斯泰班-  

    实际上、这是一个氨传感器、而不是氧传感器、因此您可以更改传感器或设置类似的 LMP91000 (您就在那里、对于这些传感器、您有三个端子排列)  

    使用 City Tech 公司提供的类似传感器 NH3 3E 10 SE (来自 LMP91000 GUI 中的传感器数据库)、负载设置为10欧姆、RTIA 设置为120k、Vref 分压器设置为20%。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    原理图中的传感器与我们使用的传感器不同、我们使用的是 DD Scientific 的 S+4OXLF 氧传感器。 我在 eschematic 上使用了一个、因为它的封装尺寸与 S+4OXLF 封装相同。 很抱歉、如果您对此感到困惑。

    谢谢、

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Esteban、

     您提供的数据肯定显示了对 VCC 的敏感度。 您能否读回数据寄存器以验证系统是否正在使用 VREF。 我知道这听起来是多余的、但我们需要知道您使用的代码是正确设置部件。

    它不应使用 VCC 改变电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戈登、

    我很确定我的寄存器配置良好。 正如我之前告诉过的那样,我正在使用 LM91000库 https://github.com/LinnesLab/LMP91000,并且为了将基准源配置为外部,我使用命令 setExtRefSource()。

    //void LMP91000::setExtRefSource() const
    //
    //解锁 REFCN 寄存器的"写入"模式。 首先读取寄存器
    //确保其他位不受影响。 向的第7位写入"1"
    //REFCN 寄存器。
    //
    //set the reference source of the LMP91000 to an external reference provided at
    //Vref 引脚。
    //
    //请参阅第22页,“第7.6.4节 REFCN -参考控制寄存器
    //(地址0x11)"。
    void LMP91000::setExtRefSource()常量

    UNLOCK ();//解锁 REFCN 寄存器的"写入"模式
    uint8_t data =读取(LMP91000_REFCN_REG);
    Data |=(1 << 7);//向第7位写入"1"
    写入(LMP91000_REFCn_REG、数据);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Esteban、

    数据表显示、PSRR 和输出与 VDD 对测量几乎没有影响。 我知道您对进入器件的代码感到满意、但您确实需要读回寄存器以验证它是否真正使用了外部参考。 除了器件未正确配置外、我没有看到这一点。 验证寄存器是否正确后、我们可以查看其他位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    您发送的数据参考温度传感器的输出、而不是氧传感器的输出、我的问题是由于氧传感器的输出值发生变化。 但是、我知道传感器的信号不应随 VCC 的变化而改变。

    关于寄存器、我在外部和内部基准源之间进行了一些测试更改、还更改了其中的百分比、一切似乎都很完美、因此我们可能会放弃该选项。  

    此致、

    更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asier、

     因为 VDD 变化很大、我们无法确定导致电流漂移的原因。 我建议直接从 REF2933运行 LMP91000 VDD、并将 VREF 设置为 VDD。 那么 USB 电压是多少就没关系了。

    REF2933可提供25mA 电流、LMP91000的平均输入电流为10uA。 确保您具有适当的电容来为 LMP91000提供浪涌电流、这样就很好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    我一直在做一些测试、以更改 IntZ、Rtia 和 Rload 的值。

    当 IntZ = 3.3V (Vref)、Rload = 100R 且 Rtia = 3500R 时、输出电压为4.6426V、高于 IntZ。 在这种情况 下、传感器的输出电流必须为负、公式为 Voutput= intZ-(Rtia * Iwe)。 此外、我已经看到输出电压受到电路电源电压的限制、换句话说、输出电压始终接近电源电压(+/- 4.8V)。

    但是、对于其他 IntZ 值、电路的工作方式不同。  当 IntZ = 0.658 (20% Vref)、Rload = 100R 且 Rtia = 7000R 时,输出电压为0.03487V,低于 IntZ。 这意味着电流在上述公式之后为正。  当 IntZ = 1.647 (50% Vref)、Rload = 100R 且 Rtia = 7000R 时、输出电压为0.04144V。  

    希望您可以提供一些光、

    此致、

    更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asier、

     您选择的传感器可能永远不会读为零、因为始终会有氧气、除非您可以产生真空将其清除。

    这意味着您永远不会将 Vref 读取为您的值。 您似乎接近最大值、这告诉我您需要调整您的电流范围。 将 Rload 设置为10欧姆并增加 TIA 增益、以获得传感器的正确响应。

    该器件内部具有跨阻放大器、因此可将电流转换为电压。 Rload 是电流分流器的一部分。 因此、如果电压为高电平、则通过将分流器设置为较低以获得较低的压降来降低范围、然后设置增益以获得适当的比例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我一直在使用 LMP91000软件、试图找到 IntZero、Rload 和 Rtia 的正确值、介绍了我的传感器的不同规格。 输入这些值后、软件指示我将 RE 和 CE 短接、以便为 氧型传感器正确配置。 我的问题是、对于每个氧传感器、是否必须执行此操作、如果不是、则应执行此操作。 我还将附上传感器的数据表、以便您可以检查不同的参数。

    此致、

    更好。

    e2e.ti.com/.../s_5F00_4oxlf_5F00_datasheet_5F00_iss2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asier、

    您使用的氧气传感器制造商建议使用2线配置。 它们还显示了100欧姆的负载。 在其支持下的网站上、他们提供了一些有关这方面的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Gordon、

    我在一段时间前看到了该电路。 但是、该电路不会在传感器上施加任何偏置、这对于传感器的正确性能至关重要。 该公司建议将此电路用于 S+4OXLF、但由于不使用任何 TIA、因此其功能非常不同。 输出通过电路的恒电位器部分中的100R 电阻器进行测量。

    此致、

    更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对 O2传感器的经验是、它们在2线模式下运行。

    最好联系传感器制造商、然后指导您使用该传感器。 他们应该很好地了解如何设置变量并连接传感器以获得所需的结果。

    我只能猜测该传感器真正需要什么。 请告诉我是否可以为 LMP91000提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    在遵循您的建议并执行多项测试后、似乎我终于找到了 LMP91000的正确配置:

    Rload = 100R

    Rtia = 2750 R

    IntZ = 1.649 (50% VREF)

    关于工作模式、我将其保持在3导联模式。

    此时一切看起来都很好、现在是时候测试其精度了。

    感谢您的所有帮助、

    此致、

    更好。