This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/IWR6843ISK-ODS:理论上、可以使用 gcc 编译器构建 gtrack 库?

Guru**** 2551420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/943589/compiler-iwr6843isk-ods-in-theory-it-is-possible-to-build-gtrack-library-using-gcc-compiler

器件型号:IWR6843ISK-ODS

工具/软件:TI C/C++编译器

您好、TI 团队、

我正在尝试了解是否可以使用 gcc 编译器构建跟踪库、以便在我的笔记本电脑上使用它。 更准确地说、我对 ODS 传感器的 gtrack 库感兴趣、该库位于"mmwave_industrial_toolbox_4_1/labs/common/src/DPU/trackerproc_管理 费用"。

  1. 有可能吗? 是否有入门提示?
  2. 此外、在哪里可以找到一个简单的使用示例、以便可以根据该测试文件检查我的构建?

此致、

维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Viktoria、

    应该可以使用 gcc 或 Microsoft Visual C 构建 gtrack 库。库代码本身不使用任何特定于器件的指令。 我们在工具箱演示中不提供测试跟踪测试线束。 但是、SDK 中的以下目录中提供了测试线束:

    C:\ti\mmwave_sdk_03_04_00_03\packages/ti\algtrack\test\usecases\mss

    第一个文件夹包含测试工程(基于 makefile)、这些工程可在 CCS 中运行以测试 gtrack 库。 这些项目使用以下文件夹中的测试代码。  

    C:\ti\mmwave_sdk_03_04_00_03\packages/ti\algtrack\test\common\

    此致

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请记住、您可能需要更新测试线束代码以匹配工具箱演示中使用的 gtrack 库、因为 tollbox 演示中使用的 gtrack 版本比 SDK 中提供的版本新。 我建议从 SDK 测试开始、使用 SDK 中提供的 gtrack 版本、以确保您能够首先运行它。 然后继续修改工具箱演示中可用的 gtrack 库的测试代码。

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitin、

    谢谢、这是一个很好的起点、很好地知道我应该能够使用 gcc 或其他编译器来构建它。

    此致、

    维多利亚