This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63:问题

Guru**** 2925490 points

Other Parts Discussed in Thread: LM63

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/942194/lm63-questions

器件型号:LM63

您好、专家、

客户正在寻找具有风扇速度监控器的风扇 PWM 控制器。 我们提出 LM63并有一些问题。  

1. 它能否直接控制来自 SMBus 的风扇转速而不是从远程二极管读取的风扇转速?

2、由于系统中已经有很多热传感器、不能使用连接到 D+/D-的远程二极管吗? 如果未使用 D+/D-、我们应该如何连接它?  

EVM 电路中 R55、R56、R57的用途和设计规则是什么?

4.示例中的"PWM 值 actual=28"是如何产生的?

5转/分

a:根据风扇规格、2个脉冲等于1 转。 这是否对应于我们的数据表公式(2)"f"=1?

b.如果风扇规格和芯片定义不同、如何转换公式?

客户风扇规格:

LM63:

谢谢、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allan、

    以下是我的反馈

    [引用用户="Allan Fan ]1.  它能否直接控制 SMBus 的风扇速度而不是远程二极管的读取?[/quot]

    如果没有将遥控器连接到 D+/-引脚、PWM 将变为100%占空比。  如果您已连接远程设备、则可以使用手动控制模式来控制 PWM 输出。

    [引用用户="Allan Fan ]2. 由于系统中已经有许多热传感器、它们是否可以不使用连接到 D+/D-的远程二极管? 如果未使用 D+/D-、我们应该如何连接它?  [/报价]

    不能、因为 PWM 将达到100%。

    [引用用户="Allan Fan ]3. EVM 电路中 R55、R56、R57的用途和设计规则是什么?[/quot]

    这是一个电阻器图腾柱、用于降低为风扇供电的电压、使其保持在绝对最大电压范围内。   

    [引用用户="Allan Fan ]4. 示例中的"PWM 值 actual=28"来自什么?

    数字28只是一个任意数字来举例。  24是为 PWM 频率选择的任意数字、28是为 PWM 占空比选择的任意数字。   

    [引用用户="Allan Fan"]

    5转/分

    a:根据风扇规格、2个脉冲等于1 转。 这是否对应于我们的数据表公式(2)"f"=1?

    b.如果风扇规格和芯片定义不同、如何转换公式?

    [/报价]

    是的、2个脉冲风扇是每转2个脉冲、即 f=1。   

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您解决硬件设计问题、
    我对寄存器设置有疑问。 在使用数据表中的风扇控制 IC 之前、必须设置四个寄存器。 请根据风扇规格提供四个寄存器建议。
    • 风扇工作频率:25kHz

     

    Q1:寄存器4A 的值是否设置为0x20?

    Q2:产品将使用三个目标占空比(60%、70%、80%)。 但我不知道 寄存器4B 中的设置规则吗? 请给出公式。

    Q3:寄存器4D 的值是否设置为0x7?

    Q4:产品将使用三个目标占空比(60%、70%、80%)。 但我不知道 寄存器4C 中的设置规则? 请给出公式。

    BRS
    Chochen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chochen、

    您的图片上传不正确。  请再次尝试附加图片。  下面是我根据其他信息提供的反馈。   

    [引用用户="Chochen Huang"] Q1:寄存器4A 的值是否设置为0x20?

    这取决于您希望如何运行风扇。  基于25kHz、如果您想使用手动控制、PWM 输出引脚为0V 以关闭风扇。  0x20设置正确。   

    [引用用户="Chochen Huang"]Q2:产品将使用三个目标占空比(60%、70%、80%)。 但我不知道 寄存器4B 中的设置规则吗? 请提供公式。

    此寄存器用于旋转设置、具体取决于您希望从完全停止启动风扇的方式。   

    [引用用户="Chochen Huang"] Q3:寄存器4D 的值是否设置为0x7?

    当设置为360kHz 时、寄存器0x4D = 0x07将为25.71kHz、如数据表应用手册部分表格的第6列所示。

    [引用用户="Chochen Huang"]Q4:产品将使用三个目标占空比(60%、70%、80%)。 但我不知道 寄存器4C 中的设置规则? 请提供公式。

    请使用数据表应用手册部分中的公式1。  寄存器0x4C =  

    0x08 (~57.14%)

    0x0A (~71.42%)

    0x0B (~78.57%)

    谢谢、

    David