This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:MRR 和 MRR 波束控制

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/939395/awr1843boost-mrr-and-mrr-beamsteering

器件型号:AWR1843BOOST

您好!

我对 MRR 和 MRR 波束控制项目有一些疑问;

1-在波束转向项目中形成单个波束(例如,在-60度)时,FoV 是多少? 在本例中、它是否能够检测0度的物体?

2-根据我的理解,这两个项目使用相同的照射野,除了 MRR 项目将该照射野修复为0度,而另一个项目则操纵该照射野,这是正确的吗?

此致、

穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohamed、

    要形成波束、您需要为每个 Tx 天线设置 Tx 移相器、以便所有三个 TX 都可以在一个焦点上创建单波束。

    MRR 不使用移相器、而 MRR 波束控制项目使用此功能来形成波束并对其进行控制。  

     

    此致、

    JG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!  

    转向光束的主要目的是什么?

    单束的 FOV 是多少?

    此致、

    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohamed、

    毫米波传感器的波束形成功能为传感器设计人员提供了更高的输出功率、因此可检测到的目标 RCS 更低、或更大的距离检测、或两者兼而有之。

    每个发送器都包含一个可编程6位移相器(5.625度步长)、用于实现波束形成应用。  

    正常天线发射信号时、场景的所有角度都无法获得相同级别的能量、因此无法在所有角度检测处于相同范围的物体。 因此、使用波束控制、您可以在所有角度实现相同的功率水平、从而有效地达到相同的距离检测。

    请参阅这些文档以了解更多信息-

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduen5a/tiduen5a.pdf (第3.2.2节)

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduev0/tiduev0.pdf

    此致、

    Jitendra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jitendra 的回复、

    我询问 MRR 项目中 MRR 帧的 FoV (不使用移相器)。  

    与 USRR 相比、它通常在演示中以窄波束的形式进行可视化、但从未提到它的无模糊 FoV。

    此致、

    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    根据 MRR 文档

    ±60º 方位角 FOV、分辨率约为15º μ V

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduev0/tiduev0.pdf

     此致、

    Jitendra