This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:DCA1000

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/940805/dca1000evm-dca1000

器件型号:DCA1000EVM
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

您好!  

我想通过以太网将 DCA1000板连接到另一台 PC (不是具有 mmWave Studio 工具的 PC)、另一台 PC (具有正确的静态 IP) 正在运行 python 脚本、该脚本打开一个包含静态 IP 和端口的套接字、以通过以太网从 DCA1000捕获原始数据。  

我面临的问题是、除非器件运行 mmWave Studio、否则无法通过以太网将 DCA1000连接到任何器件(PC)。   


我想使用第一台 PC 上的 mmWave Studio 配置 DCA1000、并从第二台 PC 上接收 rawdata、这是通过 DCA1000连接到以太网的那台 PC  

 

是否可以进行此类设置?  

提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能不能帮助我们了解 您使用哪款毫米波 EVM 来为 DCA1000加压力?

    谢谢、

    Vaibav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AWR1642  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无法进行此设置。

    谢谢你

    Cesar