This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:原型和其他器件兼容性

Guru**** 2549750 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, IWR6843AOPEVM, IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/939286/iwr6843aopevm-prototype-and-other-device-compatibility

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843IWR6843AOP

您好!

我正在使用 IWR6843 AOP EVM 构建物体避障和检测系统原型。  该系统将安装在一种车辆上、该车辆的移动速度不超过5英里/小时。  系统将由电池供电、当物体超过预定距离阈值时、LED 灯和蜂鸣器将发出声音。  两个问题:

(1)以下产品是否与 IWR6843AOPEVM 兼容:  

   (a) 横幅工程 TL50 Pro 系列带声音报警功能的50mm 可编程 RGB 塔灯(5V USB);  https://www.bannerengineering.com/us/en/products/part.809983.html ; info.bannerengineering.com/.../217569.pdf

   (b)  横幅工程 K50 Pro 系列带声音警报器的50mm 可编程 RGB 指示器(10V); https://www.bannerengineering.com/za/en/products/lighting-and-indicators/led-indicators/k50-pro-series-multicolor.html?pageNum=1&sort=4#all ; http://info.bannerengineering.com/cs/groups/public/documents/literature/197815.pdf

(2)为了通过电池为 IWR6843AOPEVM 供电、并可能使用5V 或10V 220-500mA LED/声音警报器件(如果兼容)、您会建议使用降压或升压稳压器还是降压/升压稳压器。 我不确定 IWR6843AOPEVM 对电流波动的敏感性。 还是使用具有1-2 A 输出的5V 电池组的解决方案?


提前感谢您。
Casey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Casey

    感谢您关注毫米波器件以及有关应用的信息。  

    对于#1和#2)
    这些设备看起来像 USB 输出设备、并附带他们自己的软件 API 调用。    TI 的毫米波器件提供了通过 USB 端口提供数据的演示、可视化工具会将内容显示在屏幕上进行解析。  提供了这些器件的源代码和数据格式。 请查看并根据 您的应用需求引入 API 调用。

    对于#3)

    我们建议电流电源至少为2.5mA、因为我们已经成功为 IWR6843AOP EVM 供电并使用了标准笔记本电脑/PC sb 端口。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaibhav、

    感谢您的回答。  

    - 由于两个器件都由 USB 供电并进行数据传输、我是否需要使用一个额外的分接微控制器?  如果是、您会推荐什么?

    - 对于电池问题(电流)、您是指2.5A 还是实际仅以2.5mA 电流运行?

    Casey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    Casey P 说:
    - 由于两个器件都由 USB 供电、因此我是否需要使用其他分接微控制器?  如果是、您会推荐什么?[/报价]

    IWR 具有多个接口、SPI、I2C、UART 等。您可以选择适合您的应用的接口。

    [引用 user="Casey P"] 对于电池问题(电流),您的意思是2.5A,还是它真正仅在2.5mA 下运行?

    您需要5V、2.5A 电流来为雷达系统供电、这不包括应用中其他组件所需的附加功率。

    此致、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你查尔斯

    Casey