This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP451:有关封装引脚的问题-沿侧壁外露的铜

Guru**** 1101210 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP451, TMP461
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/936730/tmp451-question-about-the-package-pins---the-exposed-cu-along-the-side-wall

器件型号:TMP451
主题中讨论的其他器件: TMP461

我有一位客户正在准备将 TMP451安装到他们的电路板上。

他们希望在封装上涂覆、以防止环境"材料"(如润滑脂、液体等)影响器件寿命。

焊盘底部有 NiPdAu 镀层(与 PCB 连接的一侧)、但随着引线框涂层后被锯切、封装侧壁上暴露的引脚金属仅为纯铜、是吗? 没有涂层、是吗?

2.如果是、那么为防止污染/氧化而对器件进行涂层是否会对器件性能产生任何影响? 最显著的是局部温度感应性能。 (我不相信...对于1、因为用于本地温度感应的 PNP 瞬态已集成到器件硅中、并且没有暴露的引脚-是吗?)

3.遥控传感器或其它针脚没有问题...?

假设涂层材料是绝缘体且无腐蚀性、这是安全的。

编辑:他们还提到 TMP451器件封装的外侧有突出(可见)金属...这是正常现象吗?
为了澄清这一点、封装有四个侧面。 由于8引脚和封装的性质、封装的两侧都有可见的铜。 问题不是关于这一点。 另外、两侧有可见的金属、没有"引脚"。

这让我很困惑...我知道 TMP461封装有一些额外的引脚、因此封装的每一侧都有一些可见的金属。 但是、TMP451的 DS 在这些点上没有显示金属...

对这种金属能带来什么启发将会有帮助(如果知道、这种裸铜是不是吗? 我假设是这样、因为镀层是在锯切过程之前完成的、所以墙壁上的金属将是裸铜)

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    [引用 user="Darren (FAE)]1. 焊盘底部有 NiPdAu 镀层(与 PCB 连接的一侧)、但随着引线框在涂层后被锯切、暴露在封装侧壁上的引脚金属仅为纯铜、对吧? 没有涂层、是吗?[/引述]

    大多数 QFN 或 SON 封装在封装两侧切割单元的位置都具有裸露的铜。

    [引用 user="Darren (FAE)]2. 如果是、那么对器件进行涂层以防止污染/氧化会对器件性能产生任何影响吗? 最显著的是局部温度感应性能。 (我不相信...对于1、因为用于本地温度感应的 PNP 瞬态已集成到器件硅中、并且没有暴露的引脚-是吗?)[/引述]

    涂层不应影响本地温度传感器。   

    [引用 user="Darren (FAE)]3. 远程传感器或其他引脚没有问题...?[/quot]

    如果这些引脚的泄漏电流过大、可能会影响远程温度读数、则会出现潜在的问题。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的快速回复!

    您能不能就工程师说他看到的这种"暴露的金属"给出您的意见、如下图所示? (除非 TMP451使用与 TMP461相同的引线框并在其封装中有两个 NC 引脚、否则引脚不应位于此处...?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    我不确定您所指的是什么金属、但它 可能是引线框的一部分、并且未作为引脚连接到裸片。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    下图应该会有所帮助。 这些"非引脚"-它们是否 NC 到任何内部电路、如果它们以某种方式电气连接到 PCB (GND、电源等)、则器件功能不会出现问题、正确吗?

    由于在 NiPdAu 镀层之后进行了锯切操作、这些也是裸铜、是吗?

    谢谢、

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、

    这是 DQF 还是 DQW 封装?  

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    封装如下:

    TMP451AIDQFR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    感谢您提供相关信息。  我联系了封装团队、确认这些"非引脚"是什么以及它们是如何连接的。  我会尽快通知您

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    这些"非引脚"以电气方式连接到某些引脚、也是裸铜。  

    谢谢、

    David