This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/AWR1843BOOST:MRR UI

Guru**** 2553280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/936651/compiler-awr1843boost-mrr-ui

器件型号:AWR1843BOOST

工具/软件:TI C/C++编译器

我想编辑并更改 MRR 的 UI、即最大范围、UI 标题等

此外、我希望在 UI 中消除停车辅助等弹出窗口。 我需要在何处以及如何进行更改?

有人?

此致:

Ahmad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可视化工具源代码在 MRR 包中提供、请参考 Matlab 脚本、根据您的要求进行修改。

    在"lab0007_medium_range_radar\gui\MRRvisualization"目录下。

     

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cesar 将我推荐给 SRR-ti-design、您将我推荐给 MRRvisualization? 去哪里?

    我在 MRR 中进行了更改、但没有更改、当我更改 SRR 设计时、会产生错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能通过图片视图解释一下、这会很容易理解。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已成功更改范围,但 GUI 标题尚未更改。 希望快速回复。

    此致 Ahmad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ahmad,

    下面是 MRR GUI MATLAB 源代码的位置。

    mmWave_automotive_toolbox_3_0_0\labs\lab0007_medium_range_radar\gui\MRRvisualization\

    对于任何代码更改、您需要自己执行、因为源代码可根据需要打开以执行任何更改。

    有关 Matlab 的任何帮助、您可以参考 Matlab 脚本/代码手册。

    此致、

    Jitendra