This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:IWR6843AOP

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, IWR6843AOP, SYSCONFIG, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/951590/iwr6843aop-iwr6843aop

器件型号:IWR6843AOP
Thread 中讨论的其他部件: 、SysConfigIWR6843

您好、专家

我在基于 IWR6843AOPEVM 的定制设计中使用 IWR6843AOP。 现在、我似乎找不到 IWR6843AOP 的 pinmux 文件。 (这基本上与 https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/915813?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=IWR6843AOP%20pinmux 中 的问题相同、其中解决方案显然是通过电子邮件提供的)。

感谢您的支持。  

此致、QJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ

    感谢您告知我们、我正在将 AoP 的 pinMux 文件作为工具的一部分。 我将在几天内为您提供更新。

    此致、

    AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,AG

    谢谢-期待您的观看!
    实际上、我更愿意迁移到 SysConfig 工具并使用其 Pinmux 功能-正如您建议在页面上从 PinMux 迁移出来的那样。 这是正确的方法吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ

    是的、这是正确的、我看到它可以更新多快。 如果无法很快更新、我们将提供替代解决方法。

    此致、

    AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ

    SysConfig 工具的更新将在12月初随 IWR6843AoP 引脚多路复用器数据一起上线。 请告诉我是否需要比这更早的援助。

    此致、

    AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,AG

    感谢您提供信息。 好的、我现在正在实施定制固件、我们在12月初推出了第一个量产 bacth。 如果您可以共享适用于 AOP 版本的 pinmux 文件、那将会很好。 我假设 sys_common_xwr68xx_mss.h 等文件将保持有效?
    我想知道在 CCS 中是否应该使用变体 IWR6843或 IWR6843AOP 开关? (项目属性/常规/项目... 我选择的系列:ARM 和型号 IWR6843。 如果我选择 IWR6843AOP、则当前所有示例工程的编译都会失败。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我可以为处于相同情况的任何人共享我的 pinmux 文件:

    e2e.ti.com/.../pinmux_5F00_xwr6843AOP.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QumJo

    我需要另外一天时间来研究这个问题、但明天我将尝试为您提供更新。

    此致、

    AG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QumJo

    我们仍在对此进行研究。 在本周结束时、我们将提出一个临时解决方案、或者提供一个合适的 SysConfig 版本供您使用。

    此致、

    AG