This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004EVM:液位感应无法正常工作

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004EVM, TIDA-00317, FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/951324/fdc1004evm-liquid-level-sensing-not-working-correctly

器件型号:FDC1004EVM
主题中讨论的其他器件: TIDA-00317FDC1004

您好!

 

我一直在尝试使用 TIDU736A 中提到的异相技术使 FDC1004EVM 正常工作、以测量液位感应、但未成功。 我有一个2层0.062英寸刚性 PCB,与 TIDA-00317类似,但我缩短了与连接器的连接。 当我将 FDC1004EVM 插入 PCB 时、PCB 位于空塑料容器上、并将配置设置为默认 CHA = CIN1且 CHB =禁用时、读数如下:

 

CIN1 (电平)= 0.7402pF

CIN2 (Ref)= 0.4506pF

CIN3 (Env)= 0.5637pF

 

当我如参考设计中所示将 CHB 更改为 CIN4时、我会得到以下读数:

 

CIN1 (电平)= 2.005pF

CIN2 (Ref)= 0.082pF

CIN3 (Env)= 6.737pF

 

 

这对我来说似乎不正确、因为 CIN2和 CIN 3之间应紧密匹配。 我确实在容器中加了水、CIN1按预期增加、CIN2也是如此、直到完全覆盖。 对于如何解决此问题、是否有任何想法? 我查看了几次我的布局,没有看到任何明显的东西。

 

谢谢、

 

Dana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dana、

    感谢您的查询以及您对 TI 产品的兴趣。

    感谢您对调查结果的详细描述。

    我将回顾您所描述的内容、并很可能在今天晚些时候或明天提出一些后续问题。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dana、

    我有一个愚蠢的问题:条件 CHA = CIN1 和 CHB 是否为使用同一传感器板的 CIN4?

    如果不是、两个传感器板是否以相同的方式放置在容器中?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    是 CHA = CIN1、CHB = CIN4使用 TIDU736A 中的同一传感器板。 由于 TI 不销售所使用的柔性 PCB、因此我尝试使用刚性电路板而不是柔性 PCB 来复制该测试。 如果可能、我还在寻找一些有关设计电容式传感器器件的信息或资源。  

    谢谢、

    Dana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dana、

    感谢您的回复。

    虽然我们是 FDC1004内部工作原理方面的专家、但我们对传感器设计的了解汇总在 TI.com 器件产品文件夹中提供的支持应用手册中。  

    如果您尚未完成此操作、请查看应用手册、并告诉我是否有任何有用的信息。
    有四个看起来可能有用的示例如下:

    使用 FDC1004的电容式接近感应(修订版 A) - www.ti.com/.../snoa928  

    电容式感应:有源屏蔽的输入和输出(修订版 A) - www.ti.com/.../snoa926   

    电容式感应:异相液位技术 -  www.ti.com/.../snoa925

    FDC1004:电容式传感和应用基础 知识- www.ti.com/.../snoa927    

    如果没有任何帮助、请告诉我、我们将考虑其他选项。

    此致、
    John

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我花了一些时间阅读了有关液位感应的其他 e2e 讨论以及参考设计(TIDA00317)。  我还再次进行了实验、结果如下:

    PCB 高度 CIN1 CIN2 CIN3
    毫米 PF PF PF
    0 2.259. -0.077 7.68
    10. 3.018 0.496 7.7723
    20. 3.624 0.536 7.761
    30 4.259. 0.561 7.801
    40 4.869) 0.586 7.833
    50 5.586 0.597 7.882.
    60 6.259. 0.624 7.914
    70 6.932 0.65 7.971.
    76. 7.393. 0.661. 8.013

    CIN1 (液位传感器)、CIN2 (参考传感器)和 CIN3 (环境传感器)参考了 TIDU736A 上的 CIN4。 我的主要问题是、CIN3 (环境传感器)的读数非常高。 我希望它读取的值与参考传感器的零液位值相同。 这是否是 TIDA00317参考设计的已知问题? 我认为这是由于以下原因造成的:

    该论坛也提出了这一问题:

    e2e.ti.com/.../2687468

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dana、

    您的最后一条消息中的迹线未将其输入到线程中。
    要添加图像、请使用"插入/文件"图标(例如回形针)。