This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1843BOOST:AWR1843使用 UniFlash CAN#39;t FLASH

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AWR1843, IWR1843, AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/952567/ccs-awr1843boost-awr1843-use-uniflash-can-t-flash

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHAWR1843IWR1843

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们正在努力通过 UniFlash 刷写 AWR1843。 我们已安装 Uniflash 6.1.0.2829和最新的毫米波 SDK 3.05.0.04、并在 Windows 10系统上运行该问题(屏幕截图如下)。 选择器件连接的 COM 端口后,UniFlash 系统挂起并卡在以下演示步骤:打开 COM 端口 COM12 (Windows)。

硬件:

1.RS232端口连接器至 TTL 器件(USB 传输 UART)

我们有一个5V 3A 适配器、并使用 SOP 模式101连接器件(位置1和3朝向板上标记 DIP 开关的一侧)。

是否有任何正确刷写电路板的建议? 我们让系统在此步骤中挂起数分钟、但没有成功。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tony、

    作为调试的第一步、您可以执行以下操作:

    请查看我们的 Uniflash 常见问题解答页面。 这可能有助于您快速入门。 是页面。

    2.我可以在屏幕截图中看到 COM 端口不正确。 理想情况下、应该有2个 XDS110 COM 端口。  您能否尝试按照以下主题中的步骤将 XDS110固件刷写到 XDS110 MCU 中:

      此外,我们的专家在这里多次讨论了这类问题。 所以我希望你们做一些功课,用你的搜索引擎寻找相似的线程.

    您可以按如下方式进行搜索:

    "Site e2e.ti.com AWR Uniflash Unable to connect to com port"(站点 AWR Uniflash 无法连接到 COM 端口)。

    希望这对您有所帮助。 请告知我们其中是否有任何一项工作/不起作用、我们将相应地继续进行下一步。

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishita、您好!

    此电路板没有 XDS110芯片(节省空间)、因此闪存使用 TTL 连接 RS-232端口(COM 端口不是 XDS110器件)。

    20个 PCBA 具有5个正常、其他故障。

    我在 E2E 中使用 TTL 连接 RS-232端口闪烁正常、

    非常感谢。

    B.R.

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tony、

    这是否意味着您现在能够连接到 Uniflash? 您的问题现在是否得到解决?

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

     从文章中、我注意到用户使用 TTL 门来读取/写入 AWR1843的 RS232_TX/RX 接口。 AWR1843/IWR1843是纯 CMOS 门、其中 TTL 具有不同的输入/输出电压电平(VIH/VIL、VOH/VOL)以及驱动电流(TTL 消耗的电流高于 CMOS)。

     TI 的 AWR1843BOOST 在 RS232_TX/RX 和3.3V 之间都有弱上拉(100k Ω)电阻器、这可能不足以驱动 TTL 门。 用户可以尝试使用 CMOS 栅极或增强上拉电阻器(降低至10k Ω 以获得更高的驱动电流)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    I 原理图接口 为上拉(10k 欧姆)、使用 TTL 无法闪烁。[图1]

    但我已经尝试测试以下实验:

    1.使用 XDS-110框->无法闪烁(0%。

    2.使用 TTL->可能会闪烁(50%)。

    使用 TI 电路板(AWR-1843) XDS-110 (移除 R128和 R129)导线键合连接至 I 电路板-> CAN 闪存(90%)。[图2]

    图1.

    图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 Uniflash 发出的错误消息、COM 看起来在某种程度上不可连接。

    您是否可以尝试通过某个串行终端连接该 COM 端口以确认该端口是否已打开以进行连接?

     此致、

    JG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tony、

    正如 Jesse TTL 提到的、它与标准 UART 不同、因此我想重点谈谈您在使用 XDS110时遇到的问题。 您能否说明您是否已将 RS232_TX 线连接到 XDS110的引脚33、将 RS232_RX 线连接 到引脚34? 您是否在 PC 中安装了 XDS110驱动程序? 设备管理器中显示的 COM 端口名称是什么? 是否可以显示设备管理器的快照?

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    1. RX &TX 接线正常。

    2.图1.

    3.图2.

    图1.

    图2.

    非常感谢。

    B.R.

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tony、

    那么、如果您使用 COM11、您在 Uniflash 中得到的错误是什么? 由于我们一直在 AWR1843BOOST 上使用 XDS110、因此除非存在一些连接问题或配置问题、否则不会出现此类问题。 RS232线路是否连接到电路板上的任何其他部件、或者仅连接到 XDS110?

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    是~仅将 RS232线路连接到 XDS110 (不连接任何设备)

    错误 消息无法连接到串行端口、但我已仔细检查连接的线路是否正常。

    原理图和布局与 TI 进行了相同的检查、但我不知道为什么不能闪烁。

    非常感谢。

    B.R.

    Tony。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tony、

    我只能想到闪烁不起作用的以下原因:

    1) 1)在您的电路板上、器件未通电或已损坏。 您能否检查 Vbgap 电压以验证其是否~0.9V 和 ClkM 引脚、以查看40MHz 时钟是否上电?  这将确认基本器件是否已加电。

    2) 2) SOP 模式不正确。      在 AWR 器件的 nRESET 释放之前、您能否再次检查 SOP 引脚状态是否正确101 [ AWR 器件引脚附近的3.3V 0V 3.3V ]。

    3) 3) UART 连接不正确。

    此致、

    Vivek