This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:如何将 FFT 输出转换为 dBFS

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/951700/iwr1642-how-to-convert-fft-output-to-dbfs

器件型号:IWR1642

您好!
我想使用 IWR1642将距离 FFT 输出转换为接收功率 dBm。

  
 RadarStudio_matlab_scaling.pdf

关于这些线程、我发现以下转换公式可用于计算。

但我不明白 Pout (FFT)在该公式中意味着什么。
您能告诉我计算 PoUT (FFT)的公式吗?


此致、
原口弘之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第二个链接未正确发送、因此我将重新发送。

    我在该链接中参考了 RadarStudio_matlab_scaling.pdf。

    此致、

    弘之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我的研究结果中,我考虑到修正系数公式的含义得出了以下结论。

    当频率为 A + JB 时所需距离 FFT 值、
    Pout(FFT)= 20 * log (√(a*a + b*b))

    此公式是否正确?

    此致、
    弘之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroyuki:

    如果您有 MATLAB、则 PoUT (FFT)= FFT (x (n));其中 x (n)是原始 ADC 数据、FFT 是 MATLAB 函数。  

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您根据标准 FFT 公式计算距离 FFT (与所示的 Matlab 相同)、则计算正确、但如果它基于1642上实现的距离 FFT 输出(如 OOB 演示)、 然后、您需要检查与实现相关的任何缩放(这可能包括窗口缩放)。 相关讨论、请参阅   [注意、它是1443、而不是1642、以及用于可视化工具显示的 Rang FFT 输出和检测矩阵输出之间的差异]。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piyush_

    感谢你的答复。
    对于 OOB 演示、我正在应用窗口、因此我必须进行窗口缩放是正确的吗?
    为此、用以下值替换本问题中提到的20 * log10N 项是否正确?

    20*log10 (sum (wi))、
    WI=窗口的元素由 W0、W1、...、WN-1给出

    此致、
    弘之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。