This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:DCA1000EVM

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/952741/dca1000evm-dca1000evm

器件型号:DCA1000EVM
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642BOOST

我们尝试使用 AWR1642BOOST 运行 DCA1000。 一切都运行良好、但在运行 DataCaptureDemo_xWR.lua 后尝试下载第二个文件时、它会变为"挂起"。 我们已经使用升压板和我们自己的内部开发板进行了这方面的测试。
mmWave Studio 2.1.1.0
是开关设置吗? 软件版本错误? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来您有一个具有 ES 1.0器件的电路板。

    您将需要使用 mmWave Studio 1.x 固件。

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请发送指向 mmWave Studio 1.x 固件的链接
    我找不到。
    谢谢、Peter
     
     
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 mmWave Studio 第一代下载页面(单击“Get software”(获取软件))底部有一个用于以前版本的链接
     
    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    毫米波1.0仍然挂起。  我是否需要配置 DCA1000?
    Peter
     
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还下载了这些 bin 1.0文件、但仍然挂起
    C:\ti\mmwave_studio_01_00_00_00\rf_ever_firmware\radarss\xwr16xx_radarss_rprc_ES1.0.bin
    C:\ti\mmwave_studio_01_00_00_00\rf_ever_firmware\masterss\xwr16xx_masterss_rprc_ES1.0.bin
     
    这些是正确的 FIN 文件
     ________________________________________________________________
     
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    使用 mmWave Studio 时、请确保 SOP0和 SOP1在 AWR1642BOOST EVM 上都有跳线。

    您还可以参阅《DCA1000调试手册》以获取其他参考。

    https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/872161 

    此致、
    Kyle