This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDM-MIMO 和 BPM - MIMO

Guru**** 2548890 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/951072/tdm-mimo-and-bpm-mimo

主题中讨论的其他器件:MMWCAS-DSP-EVMMMWCAS-RF-EVMAWR1642

工程师好、

我目前正在使用 MMWCAS-RF-EVM+MMWCAS-DSP-EVM 进行一些研究。 当我使用 MIMO 模式时、我看到 TI 提供了两种实现方法、一种是 TDM、另一种是 BPM、但我有一些困惑、请回答:
1.与 TDM 相比,BPM 有哪些优势?
2.可使用 TI 提供的脚本配置和使用 TDM。 如何在 mmWave Studio 中设置 BPM、我是说更具体的设置
3.您能否提供实施 MIMO 的其他方法(TDM 和 BPM 除外),例如 FDM 等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 MIMO TDM、BPM 理论、请查看以下内容

    遗憾的是、我们不支持 BPM MIMO、仅支持 TDM MIMO。 您必须为 BPM MIMO 创建配置 lua 脚本

    我们不支持任何其他方式来支持 MIMO。

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar

    如何为 BPM MIMO 创建脚本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请给我几天时间来找到 BPM 配置的示例

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar

    期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是配置 BPM 的 LUA 脚本示例。 此 LUA 脚本是为 AWR1642开发的。 对于级联、该概念是相同的

    谢谢你

    Cesar

    e2e.ti.com/.../AWR1642_5F00_BPM_5F00_Script.lua