This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM &放大器;IWR1443:与 IWR1443 BOOST 结合选择的原始数据

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/951797/dca1000evm-iwr1443-raw-data-selected-in-combination-with-iwr1443-boost

器件型号:DCA1000EVM

以下のデモを実行したいです。μ A

检测到的设备编号:0  

我不知道如何解决这个问题。 


原因在哪里?

您使用的软件为: 
SDK.1.01.00.02
mmWave Studio1.0.0.0

顺便说一下、以太网电缆如下所示。 



COM 端口看起来是这样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、这里:

    似乎已正确检测到 USB 端口、您应该在设置中总共检测到6个端口。  请分步完成 DCA1000培训视频:

    最棒的

    Zigang