This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:从.NET 控制 mmWave Studio

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/949496/awr1843boost-controlling-mmwave-studio-from-net

器件型号:AWR1843BOOST

我正在尝试按照用户指南示例对 mmWave Studio 2.1.1.0进行 Matlab 控制、但获取以下输出:

[18:05:14] RstdNet:端口2777:侦听。
[18:05:14]
[18:05:14]***脚本成功完成。***
[18:05:16] RstdNet:端口2777:客户端127.0.0.1:50566 -已连接
[18:05:16]错误:
[18:05:16] OnDataReceived:无法将类型为'rttNet.rttNetObject'的对象转换为'RstdNet.RstdNetObject'类型。
[18:05:16]堆栈:
[18:05:16] RstdNet.RstdNetObject.erialize (Byte[] buffer、Int32长度)
[18:05:16] at RSTD.RstdServer.OnDataReceived(IasyncResult asyn)

似乎已成功连接,但在尝试使用 SendCommand 或 RunScript 时出现错误。  

我确实将 RtttNet.dll 复制到 Runtime 目录。  在此之前、我收到一个关于无法找到汇编 HtttNet"的错误。  我尝试 了 https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/p/711540/2627526中建议的更改 、但没有效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Greg、

    感谢您的查询。 我需要与工作室团队联系、了解您的顾虑。 希望我能在两天内回来。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Greg、  

    很抱歉耽误你的时间、这比平常的时间长。 我将在本周结束前回来。

    再次感谢、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Greg、

    对于级联器件、我们始终使用 Matlab 来配置 mmWave Studio。 以下目录中提供了一些示例代码:

    C:\ti\mmwave_studio 02_01_01_00\mmWaveStudio\MatlabExamples\4chip_cascad_TxBF_example

    尽管这可能对您有所帮助。 请看一下。

    此致、

    石田