This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP112-Q1:输入电流和输出电流的绝对最大额定值

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/951426/tmp112-q1-absolute-maximum-ratings-for-input-current-and-output-current

器件型号:TMP112-Q1

大家好、

我想知道输入电流和 输出电流的绝对最大额定值。

请您分享数据吗?

提前感谢。

此致、
Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshi、

    我们没有输入/输出电流的最大额定值规格。  

    但是、数据表的第8.2.1节提到了任何引脚上的电流不超过3mA。  

    Jalen