This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:AWR1843BOOST + DCA1000 LVDS 采集

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/965481/awr1843-awr1843boost-dca1000-lvds-capture

器件型号:AWR1843

你(们)好

客户希望了解 AWR1843BOOST 和 DCA1000 之间在5m 距离处的连接方式。

 根据 https://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/spruij4a/spruij4a.pdf 图7,  这些连接使用蓝色电缆。

Q1)哪种接口可用于实现长电缆(5m)?  

Q2) 您能否为我们提供推荐的产品?

 

谢谢、此致、

哈塔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ha Ta、

    从1843到 DCA 的数据通过 LVDS 接口传输。 LVDS 接口无法处理5m 长的电缆连接。 我们已经使用1到1.5英尺长的电缆对其进行了测试、这似乎可以正常工作。

    对于5m 长的连接,您可以查看 Vector PTX1000 (https://www.vector.com/int/en/products/products-a-z/hardware/vx1000/)等一些产品,DCA1000将不是正确的选择。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Vivek

    非常感谢!