This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM96080:硬件监控器 IC

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM96080, LM96000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/966760/lm96080-hardware-monitor-ic

器件型号:LM96080
主题中讨论的其他器件: LM96000

你(们)好

客户需要更小的封装产品、lm96080封装太大

是否有合适的产品?

1. 1套智能风扇
2.3组电压检测
3.1.温度检测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    您是否需要读取风扇的转速以驱动风扇速度?  如果您只需要读取风扇速度、则 LM96080将正常工作。

    如果您所说的"智能风扇"是具有 PWM 输入 的3线或4线风扇、并且需要驱动风扇速度、请参阅 LM96000。  

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 David

    是否有 DSN 文件?

    LM96000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    我不确定 LM96000的 DSN 文件是什么意思。  此文件的用途是什么?  

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    Orcad 文件或 PDF 原理图都可以

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    有关 pdf 原理图、请参阅 EVM 用户指南的第11页和第12页。  

    www.ti.com/.../snvu124.pdf

    谢谢、

    David