This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2114:寄生电阻

Guru**** 1490375 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2114, FDC1004
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/948440/fdc2114-parasitic-resistance

器件型号:FDC2114
主题中讨论的其他器件: FDC1004

您好、专家、

我的客户正在考虑将 FDC2114用作 液位传感器。

它们的应用具有 LC 和待测量电容之间的寄生电阻。

而且、测量结果低于实际电容。

您能给我提供有关精确测量的建议吗?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    对于 FDC2114、您所指的寄生可能来自传感器、传感器到"接地"如果寄生已知并可进行校准、则可能会执行、并且风险会在整个温度范围内保持不变。 电容的变化也可以由 L 和 C 参数的变化引起。  

    为了提高精度或控制寄生电容、我建议它们向 FDC1004倾斜。 集成屏蔽有助于最大程度地减少与系统噪声相关的任何寄生。  

    请告诉我这是否有帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    我一段时间没有听到你的声音。 我正在关闭此主题、如果您有任何疑问、请随时打开另一个主题!