This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:采用 TIDA-00317的液位测量参考设计

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00317, FDC1004QEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/967522/fdc1004-liquid-level-measurements-using-tida-00317-reference-design

器件型号:FDC1004
主题中讨论的其他器件:TIDA-00317

我目前使用 的是 TIDA-00317参考设计以及 FDC1004QEVM 板。  

我遇到了这样的情况:从  烧杯中取出水后、液位将需要大约5分钟才能降至正确的液位。  但是、当烧杯填满时、液位将在几秒钟内正确显示。  直到我 卸下传感器板和双面胶带并将其平放在桌子上、问题才会持续存在。  在无法重现问题后、我继续折叠传感器尾端和电路板并重新连接。  从那时起,我就无法重现问题。  是否有任何关于可能导致问题的原因的想法?    我将传感器连接到1000ml 塑料烧杯上。  我已附上我的设置照片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jairo 您好、  

    由于重新连接后无法重现此问题、我的猜测是传感器和烧杯之间存在某种东西、导致了奇怪的行为。 您是否知道在重新连接传感器之前和之后电容读数是否返回相同的值? 此外、为了澄清一点、您是否两次以相同的方式将传感器连接到烧杯?  

    此致、