This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:毫米波演示可视化工具:多 PRF 的中文余数定理

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, TIDEP-0092
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/945748/awr1642boost-mmwave-demo-visualiser-chinese-remainder-theorem-for-multiple-prf

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件: TIDEP-0092

您好!

我将 AWR1642BOOST 与 ES2.0器件版本配合使用。

我想研究多个 PRF 使用中文余量定理的情况。

TI 毫米波参考设计 TIDEP-0092 ( tidub36b.pdf )在第7页提到了 CRT。

但是,我无法在相关实验中找到代码的相关部分。

我搜索 了 DSS 中的汽车工具箱2.9.1 >实验室> lab0002短程雷达的 CRT 实现。

您能不能告诉我在哪里可以找到 TI 毫米波代码中 CRT 的实施方案(可能有多个实例)。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Badar、

    短程雷达和中程雷达 TI-Rex 实验室使用 CRT 算法。

     请参阅这两个实验。

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    感谢您的及时回复、但很抱歉我仍然迷路了。 您能不能再花一点时间来指导我在哪里可以找到 CRT 代码。

    此外、我无法找到或理解您在上面建议的 TI-Rex。

    此外、我已经提到、我已经在 DSS 中搜索 了汽车工具箱2.9.1 >实验室> lab0002短程雷达的 CRT 实现。 但我找不到执行 CRT 的代码的任何部分。

    我请求您能准确指导我找到所需代码部分的位置。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Badar、

    请允许我在一天或两天内确认在任何现有实验室应用程序中实施 CRT。

     

    此致、

    JG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CRT 在 SRR 和 MRR 这两种 TI-Rex 实验室应用中都实现。 请参阅 SRR 和 MRR 的 dss_data_path.c 文件并搜索 CRT。

    TI-Rex 是指 TI Resource Explorer、其中有许多适用于不同毫米波传感器器件变体的应用。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AHJY4qNCowO17wH-P2ICKQ 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我进一步深入搜索了 e2e 帖子。

    我发现以下线程显示了确切的位置 CRT 实现:

    e2e.ti.com/.../841760