https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/948770/afe3010-response-time
器件型号:AFE3010大家好、
响应时间的参数。
数据表的表1中描述了响应时间、但我能否通过调整线圈的匝数或电阻值来缩短响应时间?
例如 、如果故障 电流>±10mA、线圈1000:1的响应时间为0.085s、但是否可以通过将线圈设置为500:1来调整响应时间?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/948770/afe3010-response-time
器件型号:AFE3010大家好、
响应时间的参数。
数据表的表1中描述了响应时间、但我能否通过调整线圈的匝数或电阻值来缩短响应时间?
例如 、如果故障 电流>±10mA、线圈1000:1的响应时间为0.085s、但是否可以通过将线圈设置为500:1来调整响应时间?
谢谢。
您好 Frank、
如果您希望增加大于-10mA 故障的响应时间、 然后、您需要将10mA 故障信号提升到±30mA 或±50mA 故障信号的电平、以便跳闸速度更快的内部比较器、因此、您需要将系统增益增加3至5倍。 您可以通过增加 R7 (请参阅数据表中下面的典型应用)或增加电流互感器的匝数来增加增益。
但是、请注意、增加系统增益也会将器件的跳闸点(以及所有其他比较器电平)从5mA 移动到更小的值。 因此、表1中的所有故障电流跳闸电平将随着增益的调整而一起移动。 无法单独调整一个级别。
希望这有道理。
此致、
Peter