This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP175:关于 TMP175 I2C 总线可以连接多少个器件

Guru**** 2533630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP175, TCA9517, TMP1075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/949529/tmp175-about-tmp175-how-many-devices-can-i-connect-to-the-i2c-bus

器件型号:TMP175
主题中讨论的其他器件: TCA9517TMP1075

你好

我尝试使用 TI 器件(TMP175)测量温度。

只有一条总线与 I2C 通信、但我需要并联26EA 器件(TMP175)。

我有两个问题,首先我需要具有许多从地址的器件。 其次、我需要减小总线电容。 (在 I2C 中限制400pf)

这就是我选择 TMP175并决定添加缓冲器的原因。 但我还不知道我必须选择什么。  

我附上了我的方框图。 有问题吗?   您是否可以推荐任何解决方案并选择缓冲器(TI 的器件)

电路板1已制作。 我现在尝试设计电路板2。  3.3V 电源是板2的短路。  因此、我必须使用 TCA9517 切换到5V。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMP175确实有多达27个不同的地址、所以这应该满足您26个不同的地址要求。  

    在第2个 TCA9517电容过高后、您是否对 I2C 总线有疑问?  每个 TMP175输入电容应为~3pF、低于400pF 最大值  如果您仍然担心电容、是否有理由不使用另一 个 TCA9517作为缓冲器?

    TMP1075具有多达32个地址、具有更好的精度和电流消耗、这可能有助于您的应用发现您正在使用其中的许多器件。   

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David

    感谢您的推荐。

    让我回答以下问题。

     TMP175 确实有多达27个不同的地址、所以这应该满足您26个不同的地址要求。  

    -->我认为是这样。

    在第2 个 TCA9517 电容过高后、您是否对 I2C 总线有疑问?  每个 TMP175 输入电容应为~3pF、低于400pF 最大值  如果您仍然担心电容、是否有理由不使用另一 个 TCA9517 作为缓冲器?

    --> 是的,我在提到这一点时担心。   

        我连接了电路板2 、但与之前的方框图相比略有不同。  请您查看一下该内容吗?

       TCA9517#1:用于电压电平转换,因为从器件和 主器件之间的 VCC 电压不同。

       TCA9546 ( IC 开关):分离通道 可降低总线电容和长总线、从而在数据线路中产生尖峰噪声。  

       TCA9517#2、3、4、5 (作为缓冲器) :用于降低总线电容  

       我将在计算后更改电阻器值。

       如果您有其他解决方案 、请告诉我。

     TMP1075 具有多达32个地址、具有更好的精度和电流消耗、这可能有助于您的应用发现您正在使用其中的许多器件。   

    -->我认为,现在地址号码已经足够了。  但让我考虑一下这个部分。

    e2e.ti.com/.../circuit.pdfe2e.ti.com/.../circuit.pdf

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对您的原理图有几个问题。  

    TCA9546 I2C 开关上没有网络来控制启用哪些通道并与不同器件进行通信。  

    2. I2C 总线上有许多冗余上拉电阻器、它们都将并联、因此会产生非常强的上拉电阻器。   

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    感谢您的评论。

    我续订我的电路、这是您的建议。

    让我附加我的电路新版本。 请再查看一下。  e2e.ti.com/.../5811.circuit.pdf

    TCA9546 I2C 开关上没有网络来控制启用哪些通道并与不同器件进行通信。  

    我错过了,我连接了这个网络。

    2. I2C 总线上有许多冗余上拉电阻器、它们都将并联、因此会产生非常强的上拉电阻器。   

    我移除了冗余上拉电阻器。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 SMB_SCL_0和 SMB_SDA_0 (10kΩ Ω 和470 Ω)上似乎仍然有冗余上拉电阻器。  这将形成一个非常强的上拉电阻器。  如果您打算这样做、那么如果此尺寸的上拉电阻允许器件的正确时序以及电压和 IOL、则可能是正常的。  如需参考、您可以参阅此应用手册以确定上拉电阻器的大小范围。   

    https://www.ti.com/lit/an/slva689/slva689.pdf?ts=1603373322708&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    kΩ 您计划使用电阻分压器或通过4.7k Ω 电阻器上拉/下拉的一些寻址方式、也是如此。  这些引脚应严格悬空、或直接连接到 VCC/GND。   

    谢谢、

    David