This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:RFx 在毫米波雷达接口控制中的含义

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/949523/awr1843-the-rfx-meaning-in-mmwave-radar-interface-control

器件型号:AWR1843

大家好、

在 mmWave-Radar-Interface-Control.pdf 中,我们可以得到子块0x1018–AWR 监视器 RX 增益相位报告 AE SB 回调报告 ,分为三个射频频带(RF1、RF2、RF3)和四个 Rx 通道,我想知道 RFx 的确切曲折 和 RFx 的带宽   

此致、

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edward、

    这里、RFx 表示配置的线性调频脉冲配置文件中的最低、中和最高频率。

    假设您配置了带宽为1GHz、起始频率为77GHz 的线性调频脉冲。 在这种情况下、

    RF1 = 77

    RF2 = 77.5GHz

    RF3 = 78GHz。

    希望信息清晰。  

    此致、

    石田