This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP235-Q1:长期稳定性。

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP235-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/965658/tmp235-q1-long-term-stability

器件型号:TMP235-Q1

尊敬的 TI 支持团队:

请帮我回答一个问题。

在 TMP235-Q1传感器数据表中、我找不到有关传感器长期稳定性的测量方法?

 ±2.5°C 的最大精度是否应保持在整个传感器长期寿命的规格内?

期待您的回答。

最棒的

Igor   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor、

     ±2.5°C 的精度在整个使用寿命期间都保持在规格范围内。 我们尚未确定 TMP235-Q1的长期稳定性。 但是、对于我们拥有的其他温度传感器、我们发现漂移可以忽略不计、且在毫摄氏度范围内。

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jalen、

    感谢您的快速回答、您答对了!  

    您能否分享您找到的漂移数据的可用数据/参考/链接?

    最棒的

    Igor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Igor、

    TMP117数据表的第6.5节  中、您可以在下面找到长期稳定性和漂移规格。

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jalen:

    感谢您的回答和参考!

    最棒的

    Igor