请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP235-Q1 尊敬的 TI 支持团队:
请帮我回答一个问题。
在 TMP235-Q1传感器数据表中、我找不到有关传感器长期稳定性的测量方法?
±2.5°C 的最大精度是否应保持在整个传感器长期寿命的规格内?
期待您的回答。
最棒的
Igor
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Igor、
在 TMP117数据表的第6.5节 中、您可以在下面找到长期稳定性和漂移规格。
Jalen