This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AWR1843:在 AWR1843上运行 AWR1642代码

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1843, AWR1843BOOST, AWR1642BOOST, AWR1642BOOST-ODS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/965635/faq-awr1843-running-awr1642-code-on-awr1843

器件型号:AWR1843
主题中讨论的其他器件:AWR1642、、 AWR1642BOOSTAWR1642BOOST-ODS

本常见问题解答的目的是解答以下问题:如何在 AWR1843上运行 AWR1642演示?

AWR1642和 AWR1843毫米波传感器非常相似。 实际上、AWR1843是 AWR1642的超集。 请参阅数据表进行比较。

因此、有理由认为在 AWR1642上运行的演示也会在 AWR1843上运行。

但是、首先需要了解的是、演示在包含天线的电路板(EVM)上运行。

TI 为 AWR1642和 AWR1843提供了两种 EVM 可用的天线:

  • 升压天线-最佳方位角精度
    • AWR1642版本、带2TX
    • 具有3Tx 的 AWR1843版本
  • BOOST-ODS 天线-宽视场
    • AWR1642版本、带2 TX
    • 没有具有3TX 的 AWR1843版本

在 AWR1642BOOST EVM 上运行的演示可通过细微更改(请参阅下一节)移植到 AWR1843BOOST EVM。

在 AWR1642BOOST-ODS EVM 上运行的演示无法在 AWR1843BOOST EVM 上正常工作、因为天线差异会导致角度计算不正确。

  • 实际上、有一个针对 AWR1642ODS-BOOST 天线设计的演示。 这是汽车工具箱中的"lab0004_obstance_detection"。 由于天线不同、此演示无法移植到 AWR1843BOOST EVM。 必须为 AWR1843设计具有新天线的新电路板

如何将演示从 AWR1642BOOST EVM 移植到 AWR1843BOOST EVM?

如上图所示、AWR1642 Tx2映射了 AWR1843 TX3。 这是 AWR1642代码在 AWR1843上正确运行所必须执行的微小更改。

以下是更新 AWR1843代码的步骤:

  • 为 DSS 和 MSS 创建新的 CCS 项目规范、以构建 AWR1843平台的演示。
  • 更新线性调频脉冲配置以反映 AWR1843上的 Tx 天线编号、如下所示。
    • 以下示例使用毫米波 SDK 演示使用的线性调频脉冲配置文件格式。 有关命令格式的详细说明、请参阅 SDK 用户指南。

以上示例来自"mmWave_automotive_toolbox_2_9_1\labs\lab0003_occupancy_detection"

  • 有关 CCS 项目规范示例、请参阅"mmwave_automotive_toolbox_2_9_1\labs\lab0003_occupancy_detection\src"
  • 有关线性调频脉冲配置、请参阅"mmwave_automotive_toolbox_2_9_1\labs\lab0003_occupancy_detection\chirp_configs"

在汽车工具箱的后续版本中、此示例不再可用。 要下载旧版本的工具箱、请单击"三个点"并选择"管理版本"

执行这些更新后、按照演示文档中的说明重新构建演示代码。

重建二进制文件应在 AWR1843BOOST EVM 上正确运行。

谢谢你

Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Cesar 提供的信息。 这非常有用。

    此致、

    石田