This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:有关 LuA/XML 配置设置文档的问题

Guru**** 2540500 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843, AWR2243, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/964732/awr1843boost-question-regarding-lua-xml-config-settings-documentation

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1843AWR2243AWR1243

大家好!

我有一个问题、在论坛或文档中找答案时遇到了困难、因为我不能完全确定信息来自何处。   

我有一个要导入的 Lua 文件、尝试了解配置(Lua 文件似乎与我能够通过 mmWave Studio 2.1.1.0导出的配置文件匹配、这是有道理的)。  我正在尝试找到一些详细介绍设置的文档、因此我不必对哪些位与哪些设置有关进行反向工程、也不必阅读有关这些位的更多信息。   

遗憾的是、借助 mmWave Studio、毫米波 SDK、AWR1843/AWR1843升压、DCA1000等的参考指南和用户指南、 我很难找到它讨论设置的确切位置。  我假设大多数设置都是针对 AWR1843本身的、但我找不到包含寄存器的数据表(或讨论设置雷达配置的功能的参考指南)。   

下面是一个示例:

DataCaptureDemo_xWR.lua

IF (AR1.ChanNAdcConfig (1、1、0、1、1、1、 1、1、2、1、0)==0)
WriteToLog ("ChanNAdcConfig 成功\n"、"绿色环保")
其他
WriteToLog ("ChanNAdcConfig 失败\n"、"红色")
结束

导出的 XML:















显然、两者之间存在相关性、而 XML 确实能够提供设置的一般性描述(例如、仍然不确定什么是 IQSwap)。  我认为可以说这些设置是相关的、但我无法准确了解 Lua 函数的定义位置或它设置的芯片/板寄存器(我假设是 AWR1843)以及我可以在数据表中阅读各种不同设置的位置 (不确定是否有寄存器数据表?)。  我假设这可能在某个地方都有很好的记录。   

我确定信息在那里、但我无法找到它。  我将在某个时候创建自己的应用程序/设置、但希望确保我已了解基础知识(并知道在哪里查找我要查找的信息)、以便我能够更有效地工作。  我已经阅读了一些论坛帖子和常见问题解答页面、但无法找到我要查找的信息。  如果这是一个常见问题、我很抱歉。  感谢您的所有帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeremy、

    感谢您与我们联系。 我完全理解您的担忧、并乐意为您提供帮助。

    您在此处所指的配置基本上是 API。 您可以参阅 毫米波雷达接口控制文档(ICD) 、了解 mmWave Studio 和 lua 脚本中使用的所有 API 的规格、限制和确切结构。 虽然命名可能略有不同、但您可以轻松地找到命名规则、例如您希望查找 AR1.ChanNAdcConfig()、它对应 于 AWR_CHAN_CONF_SET_SB 和  AWR_ADCOUT_CONF_SET_SB

    mmWave Studio 中还有一项其他功能也称为“帮助”。 对于此功能,请单击   mmWave Studio 视图选项卡中的选项“lua shell”,然后键入“帮助” 。

    例如、 在  lua shell 中键入"help ar1.ChanNAdcConfig()"、您将获得有关此 API 的详细说明、如下所示:

    希望这些信息能有所帮助。 如果您需要任何澄清、请告知我们。

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Ishita Kochar"]

    您在此处所指的配置基本上是 API。 您可以参阅 毫米波雷达接口控制文档(ICD) 、了解 mmWave Studio 和 lua 脚本中使用的所有 API 的规格、限制和确切结构。 虽然命名可能略有不同、但您可以轻松地找到命名规则、例如您希望查找 AR1.ChanNAdcConfig()、它对应 于 AWR_CHAN_CONF_SET_SB 和  AWR_ADCOUT_CONF_SET_SB

    [/报价]

    这听起来正是我想要的,谢谢!

    我曾尝试找到此文档,但它看起来似乎不起作用。 。 。

    以下是包含链接的页面:

    以下是实际文档的链接(看起来不再存在):

    在哪里可以找到此文档?  服务器是否已关闭、或者是否应包含在其中一个软件包(SDK 或 Studio)中?   

    感谢您提供有关 Lua shell 的信息、这非常有用!

    感谢您的所有帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeremy、

    本文档是我们 DFP 封装的一部分。 因此、您可能可以从以下链接获取它:

    https://software-dl.ti.com/ra-processors/esd/MMWAVE-DFP/01_02_06_03/index_FDS.html 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石田

    我找到了您参考的文档、感谢您的帮助!

    很遗憾、我不确定这是不是解决我最初问题的文档。  似乎没有我之前提到的函数(如果是 Lua 文件、则为 ChannNAdcConfig、 或者 xml 为 channel_cfg/adc_cfg)。  这里确实有很多好的文档、但我不确定如何将其与我正在处理的原始2个文档相关联、因此我不确定这是否是我要查找的文档。  

    是否有任何文档专门介绍 XML 文档或 Lua 文件中概述的命令/命令结构?  不确定它们是否特定于器件、或者是否有介绍它们工作原理的通用文档、以及它们在器件中的地址是什么寄存器。  这是我最初的目的、旨在详细了解设置本身(例如、您可以在微控制器的数据表中找到)以及用于设置每个单独设置的命令(如 API 文档中所示)。   

    该工具与每个设置的功能(以及如何对其进行编程)的详细说明之间似乎存在断开连接。  我肯定可以使用现有的毫米波软件并更改设置、但我希望详细了解设置的实际作用(作为相对较新的用户)、以便我可以创建设置并导出具有所需设置的 XML。  能够知道哪些命令与设置相关也会很有帮助、这些是我尝试查找的两个函数。   

    遗憾的是、我似乎无法找到 AWR1843讨论毫米波 Studio 工具中所述寄存器/设置的位置、我也无法找到专门讨论 XML 或 Lua 函数的文档。  我的目标是能够找到相关信息、以便我可以了解这些信息、这样我就可以通过询问一些数据表中明确列出的一系列基本问题来帮助自己、而不必费心去论坛。  不幸的是、我无法找到我要查找的信息。   

    如果我不清楚我以前在寻找什么、我会道歉。 请告诉我这是否合理、或者您是否需要有关我的目的的任何其他信息  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeremy、

    [引用 user="Jeremy Brookley1"]是否有任何文档专门介绍 XML 文档或 Lua 文件中列出的命令/命令结构?

    Lua 文件中用于配置雷达器件的所有 API 仅记录在 ICD 中。 ICD 和 Lua 文件中使用的 API 完全相同。 名称刚刚简化了一点、以提高可读性、但功能完全相同。  

    AWR2243/AWR1243雷达器件使用 SPI 接口与外部主机处理器进行通信。 因此、正是这些命令(在 ICD 中提到)用于通过 SPI 控制 AWR2243/1243器件并向其发送命令

    对于 xWR1642、xWR1843和 xWR6843、雷达器件通过内部 MCU (主子系统)进行配置和控制、并与外部 ECU 进行通信。 因此、ICD 讨论 了用于 BIST 子系统和主子系统之间通信的相同协议。

    除此之外、我们还提供了 xWR1843的技术参考手册、其中详细讨论了器件具有的所有寄存器。 我不知道您是否有机会查看它、以及您是否在寻找它。

    AWR18xx/16xx/14xx 技术参考手册

    如果您的疑虑仍未得到解决、请随时告知我们。 我们将尽力为您提供支持。

    此致、

    石田