This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA970:PGA970

Guru**** 1788580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/948816/pga970-pga970

器件型号:PGA970

尊敬的 Scott:

  消息设置似乎有问题。 我已向您发送了一份朋友请求、但 我收到了您发送给所有其他成员的回复副本、而不是回复我的问题。 请尽力而为。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anuj:

    我认为这需要从你的目的开始解决  您可能选择了"通过电子邮件订阅用户"、而不是(或除了请求友谊)。  如果将鼠标悬停在 Scott 的姓名上、您应该会看到一个选项、可以取消订阅(也可以取消好友) Scott 的论坛源。