This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:如何在 lab11 "MRR 波束控制"?

Guru**** 2551640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/948112/awr1843boost-how-to-use-the-hwa-for-usrr-in-lab11-mrr-beamsteering

器件型号:AWR1843BOOST

您好!

根据这些网站、我知道 lab11 "MRR 波束控制"中的 USRR 模式不是 HWA 所涉及的。

https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/p/922595/3410351

https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/943868

现在、我想让 HWA 在 lab11" MRR 波束控制"中同时涉及 MRR/USRR 模式。

请帮助我们实现这一目标。

谢谢。

Morris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Morris、

    我们的软件团队将审查您的问题、并在明天作出回应。

    感谢您的合作。

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您希望使用 HWA 的原因是什么?

    如果您需要使用波束控制驾驶室、将波束控制功能移植到不使用 HWA、lab0007的 MRR 演示将会更容易。

    可以调试 lab11并修复 USRR 子帧的错误、但这可能需要更长的时间

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar

    实际上、我们已经将  波束控制功能移植到了没有 HWA 的项目中。

    但处理时间并不理想。

    然后、我们希望使用 HWA 来缩短处理时间。

    谢谢你。

    Morris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我理解您要做的事情。

    当使用 HWA 开发代码时、我们没有足够的时间来验证 USRR 子帧。

    如果我们有时间进一步调试此代码、我们的团队将采取以下步骤。

    1) 1)将演示配置为仅 USRR 模式-如果演示仅运行 USRR 帧、调试将更容易。

    测试距离 FFT

    1) 1)在传感器前面放置一个强反射器。

    2) 2)运行演示并在1D FFT 完成后在代码中放置断点。

    3) 3)使用 CCS 将一个线性调频脉冲保存到 bin 文件中。

    4) 4)使用 Python 或 Matlab 打开并显示 bin 文件。 确保在预期范围内存在峰值。

    测试多普勒 FFT -创建测试向量

    1) 1)将雷达传感器安装在移动物体上、例如汽车

    2) 2)当 CAR 移动时、在1D FFT 处理后设置断点。

    3) 3)使用 CCS 将雷达立方体(所有线性调频脉冲的1D FFT 输出)保存到 bin 文件

    测试多普勒 FFT

    1) 1)运行演示、在1D FFT 处理完成后设置断点

    2) 2)使用 CCS 加载上面创建的测试向量

    3) 3)执行2D FFT

    4) 4)比较 Matlab

    还有其他方法可以对其进行调试。 这取决于演示的体验

    谢谢你

    Cesar