请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP101 大家好、
为了限制电路板上的电源数量、客户希望使用 V+=2.5V 的 TMP101。
在此电源电压下使用 TMP101是否存在任何风险?
提前感谢您的回复。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.