This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7201-ZAX-EVM:修改 TDC7201的 Vdd

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7201-ZAX-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/947976/tdc7201-zax-evm-modifying-vdd-for-the-tdc7201

器件型号:TDC7201-ZAX-EVM

对于我们的应用、启动和停止输入有时会将高电压(VIH)限制为2.0V。 不能增加放大、因为这会增加不必要的噪声、电平转换器会引入其他问题。  一个很好的选择是修改 Vdd、因为它可以低至2.0V。 由于 VIH=0.7Vdd、因此 VIH 可以低至1.4V   

我们的2个问题是:

1) 1) VIH 是否确实可以低至1.4V?   

2) 2) 评估板设置为 Vdd=Vcc=3.3V。 为了使用外部电压、手册说明了如何移除 JP1和 JP3跳线。  但是、它不会说明连接外部电压源的引脚。  相应地、这些引脚在电路板上的什么位置?  我还假设无法修改来自 MSP430的 Vcc。  是这样吗?

非常感谢!

Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    1)是的、您答对了、因为最小 Vdd 为2V、1.4V 将为 VIH、min 只要满足建议的工作条件、数据表中的所有值都应保持为 true。  

    2) 2)外部电源必须在 VDD1和 VDD2引脚上输入、移除 JP1和 JP3即可将其覆盖。 例如、对于 VCC、通过与 TDC7201-ZAX-EVM 配合使用的 MSP430F5529LP Launchpad 套件、只能在外部应用3.3V 电压。  

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel:

    感谢您的快速响应和评论。  我执行了你的建议、结果很好。

    非常感谢

    Keith