This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:通过 IWR6843AOP FCC 认证

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/947599/iwr6843aop-does-the-iwr6843aop-fcc-certified

器件型号:IWR6843AOP

IWR6843AOP FCC 认证吗 ?
或者 TI 计划进行 FCC 认证?
如果芯   片组 IWR6843AOP 通过 FCC 认证、我们的理解是、我们不需要对产品进行芯片组级 FCC 有源传输测试、因为天线在封装中、我们不会更改它。 (即配置芯片组以在特定频率下执行连续 Tx、测试发射频率。 带宽等)

我们只需要执行框级 FCC 测试。

是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在对 EVM 进行 FCC 认证。 它是 EVM 级认证、不是芯片组级认证。

    认证重用步骤仍在审查中  

    此致、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有计划进行芯片级 FCC 认证?

    因此、我们可以 跳过大多数 FCC 测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将研究 AoP IC 认证重用所需的模块化认证所需的条件。 计划和步骤仍在审查之中,因此目前没有明确的计划,但我们正在研究。

    希望我们能够获得一些明确的信息、并且能够进行芯片级认证、从而使其更易于重复使用。

    此致、

    查尔斯