This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:有关人员计数的混淆和6843 AOP EVM

Guru**** 2555360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/947021/iwr6843aop-confusion-regarding-people-counting-and-6843-aop-evm

器件型号:IWR6843AOP

我有6843AOPEVM

人数统计演示的说明明确规定了该演示与该模型配合使用、它显示模型的图片并明确提及

我按照指示行事,不会感到高兴

我已成功刷新预编译的 bin 文件。 但是...

首先、我将演示可视化工具安装在2台单独的 Windows 10计算机、1台笔记本电脑、1台台式机上、两次都不允许我加载配置文件。 单击"select config"根本不执行任何操作。

我回到了我的 Linux 包装箱。 串行终端似乎正常工作。

我可以在115200波特端口的提示下设置配置设置、那里的一切都正常

但数据端口是垃圾、我找不到标头魔术词来标识数据包标头。 查看数据、我本能地告诉我波特率不正确,但什么都不起作用、尝试所有波特率、不管什么都是垃圾数据。

该单元工作正常、我可以看到它在检测到人员时发送数据、在没有人员在范围内时停止发送。

我发现旧的帖子表明我需要修改来源、因为它与 AOP 不兼容、但我也在来源中找到明确引用 AOP 的行。 此外,如果是这种情况,为什么文件中没有提到这一点。 文档明确指出此模型有效、但未提及此模型所需的任何特殊步骤。

我是否需要重新编译 bin 文件? 我是否需要编辑源? 发生什么事了?

我只能访问原始输出数据、但如果 Windows 演示可视化工具也能正常工作、那么有人知道那里发生了什么?

我可以输入 com pots 并单击连接。 但它始终保持连接、即使我将 COM 端口错误地放置在中。
单击"select config"绝对不会执行任何操作。
如果我编辑传感器位置参数并点击 Enter、则"Connected"更改为"Unable to Connect"


但我的优先事项是获取良好的数据。 可视化工具辅助功能、不需要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    1.您正在查看哪个确切版本的工业工具箱、您正在尝试运行哪些人数统计演示(因为人数统计下有3个演示-高架3D 人员计数、3D 人员计数以及传感和直接 HVAC 演示)?

     2.如果您直接查看终端程序(如 Tera Term)中的数据端口输出、即使波特率设置正确、它也会看起来像垃圾。 因为演示会流化二进制数据、这些数据将由我们提供的可视化工具进行解释。

    此致

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitin、

    我正在运行工业工具箱4 4 1、3D 人员计数(不是开销或 HVAC)。 建议使用2m 仰角和10度倾斜

    是的、我知道、我正在查看十六进制输出

    垃圾是指我找不到标头"魔法字"/sync 元素、或者标头数据的任何其他可识别指示符。

    我已经使用开箱即用的 bin 文件、并管理以识别标头、并使用定义的数据格式、我可以使用我自己的软件提取数据、而不会出现任何问题。

    该文档指出、3D 人员计数箱的标头具有与开箱即用演示相同的"魔法词"、但它在我所获得的流中的任何位置都不存在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在流中看不到神奇的字“饼” 
    确保我有这个小程序来扫描它
    它在开箱即用演示中工作正常、可以识别数据包
    但它在具有3D 人员计数的设备中找不到任何内容

    #include #include #include #include #include #include #include #include #define BAUDRATE B921600 #define MODEMDEVICE "/dev/ttyUSB1 #define false 0 #define true 1 void opentport (void); void SendPort (void); void readport (void); int fd=0、n; static int cnt、size、s_cnt; unsigned char *var; struct termios oldtp、 newtp; char sendcmd1[10]="\0"; 文件*文件; int magic[]={2、1、4、3、6、5、8、7}; void readport (void){ unsigned char buff; int counter=0; while (1){ float v; unsigned int ival; N=读取(FD、缓存、1); fcntl (fd、f_SETFL、0); if (n=-1){goto quit;} 如果(n>0){ if (buff = magic[counter]){ COUNTER++; }否则{ 计数器=0; } if (counter=8){ printf ("packet\n"); } } quit: return; } void openport (void){ FD = open (MODEMDEVICE、O_RDWR | O_NOCTTY |O_nDelay); printf ("FD:%d\n"、FD); if (FD <0){ Perror (MODEMDEVICE); } fcntl (fd、F_SETFL、0); tcgetattr (fd、&oldtp); bzero (&newtp、sizeof (newtp)); newtp.c_cflag = BAUDRATE | CRTSCTS | CS8 | CLOCAL | CREAD; newtp.c_ift (nr); return (r)(= inr);(nr)(nr)(= intrl (= intrl);return (nr);(nr)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    在开始调试之前、尤其是在 Linux 上、请尝试使用 Windows 机器上提供的可视化工具使演示工作(我们已经验证了使用提供的可视化工具在 Windows 机器上进行演示)。

    您将哪一个配置文件与3D 人员计数可视化工具配合使用?

    对于3D 人员计数演示、您需要从以下目录发送与您的电路板类型(ISK、AOP 或 ODS)相对应的配置:

    C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_4_4_1\labs\people_Counting\68xx_3D_people_Counting\chirp_configs

    或以下内容(仅为上述目录的副本)

    C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_4_4_1\labs\people_Counting\visualizer\chirp_configs\3D_People_Counting

    尼廷

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitin、

    我在两台不同的 Windows 计算机上安装了可视化工具

    当我单击"select config"时、没有任何反应。 无弹出窗口... 根本没有选择文件的选项。

    我压缩了文件夹"visualizer"

    将其放在 Windows 10计算机上

    已运行安装程序

    同时"select config"按钮完全没有响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    您描述的行为表示一些外部因素(例如操作系统、权限、python 版本或某种性质的因素)、这些因素会导致 GUI 出现问题。 我在我自己的 Windows 10计算机上安装了 GUI、它运行时没有任何问题。 您可以尝试通过源代码运行 GUI 吗? 您将需要按照开发人员指南部分中提供的说明安装所需版本的 Python 和其他实用程序。