This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-STUDIO:在 Python 中使用 RtttNetClientAPI.dll、在 SendCommand 函数上给出错误

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/962908/mmwave-studio-using-rtttnetclientapi-dll-in-python-giving-errors-on-sendcommand-function

器件型号:MMWAVE-STUDIO

你好。  

我正在按照 mmWave Studio 用户指南通过外部软件控制 mmWave Studio。 第23节"从 Matlab 控制 mmWaveStudio "提供了有关如何使用 Matlab 控制 mmWaveStudio 的示例代码。 我的应用程序需要使用 Python 运行。 因此、我将遵循用户手册中提供的示例代码。

我可以一直跟踪到第42行、但当我尝试在 Python 终端中执行第43行时、我得到了错误

rttNetClientAPI.rttNetClient.SendCommand ('WriteToLog ("Matlob\n"、"green")')
回溯(最近一次调用最后一次):
文件" "、第1行、输入
TypeError:没有方法与 SendCommand:()的给定参数匹配 'str'="">)

 我尝试发送原始、字符串、字节、但没有结果。 您是否有任何解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asher、您好!

    我们无法使用 Python 来控制 mmWave Studio。 遗憾的是、目前仅支持 MATLAB。 话虽如此、您是否能够通过 MATLAB 控制 mmWave Studio?

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、提供的示例脚本可以正常工作。 但是、当我要求 mmWave Studio 运行脚本时、无论脚本是否失败或成功、我都会得到30000的响应。 我目前没有级联板、因此我编辑了脚本以注释掉所有硬件交互。  我不知道在使用实际硬件时是否会得到不同的响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asher、您好!

    我认为与董事会合作并查看响应会更好。 此时、如果不查看输出日志、我真的无法进行评论。

     无论怎样、只要您能接触到电路板、就可以创建一个新的线程、我们可以在这里讨论您的问题。

    如果可以、我现在可以关闭这个线程吗? 如果您不想创建新线程、并且此线程仍处于解锁状态、则可以在此处进行注释、问题将再次重新打开。

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将打开一个新的线程。 感谢您的回答。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里打开了一个新的线程  

    在此处回复通知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asher 的发言。

    感谢大家的观看。