This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:有关如何在 MMW Studio 上实现 AWR DEV RX CONTSTREAMING MODE CONF SET SB 的问题

Guru**** 2545050 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/946685/awr1243-issues-about-how-to-implement-awr-dev-rx-contstreaming-mode-conf-set-sb-on-mmw-studio

器件型号:AWR1243

你(们)好!

我想知道如何 在 MMW Studio 上实现子块 AWR DEV RX CONTSTREAMING MODE CONF SET SB (MMWAVE-Interface-Control:AWR DEV CONF SET MSG 中提到)? 我没有找到它。

此致、

Junzhe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junzhe、

    mmWave Studio 中有一个称为"ContStream"的选项卡、用于此目的。 我已强调了供您参考的步骤(见下文)。

    此外、您还可以参考我们在 mmWave Studio 软件包中提供的示例脚本"DataCaptureDemo_xWR.lua"。 只需启用连续流模式所需的设置、您就可以开始了。 您可以在以下位置找到该脚本:

    ti\mmwave_studio mmWaveStudio\Scripts

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishita、您好!  

    感谢您的回复!

    我已经在 MMW-Studio 中尝试过"ContStream"选项卡。 启用 后,芯片的温度会变得很高,我的意思是触摸很热。 我也无法获取 LVDS 帧时钟。

    但我有另一个 AWR1243BOOST、我通过 SPI 传输 mmWave-Interface-Control 中提到的消息来配置它。 我只需设置 子块 AWR DEV RX CONTSTREAMING MODE CONF SET SB、而无需在 AWR RF DYNAMIC CONF SET MSG 中设置任何其他控制 SBS。 然后我可以得到 LVDS 帧时钟, 芯片的温度正常。

    我无法在 MMW-Studio 上实现此 SPI 消息子块 AWR DEV RX CONTSTREAMING MODE CONF SET SB。 我希望数据路径能够连续传输捕获的 ADC 样本、而不会中断到外部主机、因此我可以捕获 LVDS 帧时钟。  我不想使用 连续波功能。

    此致、

    Junzhe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junzhe、

    您似乎只想连续捕获帧,为此,通常只需进行一次更改即可配置配置配置文件、线性调频脉冲和帧:将捕获的帧数(帧数)设置为"0"(帧配置) API。  

    这样、ADC 样本将连续采集、直到您显式按下"Stop Frame"按钮。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    石田