This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1001-Q1:符合 ASIL 标准的器件?

Guru**** 1201090 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1001-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/947068/ldc1001-q1-asil-compliant-parts

器件型号:LDC1001-Q1

您好!

我使用的是基于 LDC1001-Q1的电感式接近传感器。
不过、如果看到 DS、则不是 ASIL、并且还具有 SPI 协议输出。
我们想问的是、是否有像 LDC1001-Q1这样的 IC、但它们具有 ISO26262开发功能、并且具有采用 SENT / PSI5协议的数字输出、适用于汽车应用。

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼奥

    感谢您的查询。

    我将研究您的问题、并在今天晚些时候或星期一返回给您。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼奥

    再次感谢您的发帖以及您对 TI 产品的兴趣。

    很抱歉、我们目前没有接受 ISO26262类型的 LDC1001-Q1等器件。

    我们会将您的要求传达给我们的产品团队、供他们考虑未来产品的需求。

     

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    John