请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC1001-Q1 您好!
我使用的是基于 LDC1001-Q1的电感式接近传感器。
不过、如果看到 DS、则不是 ASIL、并且还具有 SPI 协议输出。
我们想问的是、是否有像 LDC1001-Q1这样的 IC、但它们具有 ISO26262开发功能、并且具有采用 SENT / PSI5协议的数字输出、适用于汽车应用。
非常感谢、
Antonio
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用的是基于 LDC1001-Q1的电感式接近传感器。
不过、如果看到 DS、则不是 ASIL、并且还具有 SPI 协议输出。
我们想问的是、是否有像 LDC1001-Q1这样的 IC、但它们具有 ISO26262开发功能、并且具有采用 SENT / PSI5协议的数字输出、适用于汽车应用。
非常感谢、
Antonio