This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:mmWave Studio -雷达接口错误

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843, DCA1000EVM, AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/962415/awr1843boost-mmwave-studio---radar-interface-error

器件型号:AWR1843BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1843DCA1000EVM

大家好!  

在尝试使用具有 AWR1843和 DCA1000 EVM 的 mmWave Studio 时遇到问题。  大多数情况似乎已经足够好、但最终会出现"雷达接口错误"。  下面是我所做的:

1)连接的硬件(两个独立电源、USB 电缆、板间跳线电缆、以太网电缆等)

2) 2)已安装 mmWave Studio

3)已安装 Matlab Runtime V 8.5.1 (32位)

4) 4)按照培训视频的硬件部分中的建议设置静态 IP 地址

5) 5)设置 SOP DIP 开关(SOP0 -打开、SOP1 -打开、SOP2 -关闭)

6) 6)已打开 mmWave Studio

7) 7)已连接 RS232

8) 8)设置工作频率和电路板(xWR1843)

9) 9)已选择并加载 BSS 和 MSS FW

10) 10)单击"SPI Connect"

此时、我收到一个错误:

[12:52:06] 状态:失败、错误类型:雷达接口错误
[12:52:10] 未收到 MSS 上电异步事件!

我相信我遵循了所有说明、但我不理解这个错误。  有人能不能简单地说明问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、有一点更新、我在 DCA1000上有错误的 USB 端口、现在我将其连接到另一个端口、现在我看到了 AR-DevPack 连接。  

    我的错误现在是超时:

    [15:03:26] 状态:失败、错误类型:RESP 超时
    [15:03:30] 未收到 MSS 上电异步事件!

    如果我找到问题的根源、我将继续检查论坛并在此处发帖。  如果有人有任何想法、请告诉我!  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用3A 电源?

    请参阅 DCA1000常见问题解答

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在哪里得到3A?  我看到 AWR 板为2.5A、DCA 板为2A。  我订购了两个多个2.5A 电源、并认为这就足够了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、

    如果您要使用两个单独的电源、请确保 DCA1000EVM 电源开关设置为"DC_JACK_5V_IN"位置。

    当您发出电路板复位命令时、似乎会发生某种错误。 这是 mmWave Studio 中的"设置(1)"按钮。

    在 AWR1843上、请找到 S2并确保其设置为"SPI"位置。 如果将其设置为中间位置或"CAN"位置、则 mmWave Studio 无法使用 AWR1843BOOST 上的 SPI 外设来控制器件。

    我建议在尝试再次使用 mmWave Studio 之前仔细检查此开关位置。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
     
    是的、如果您同时为传感器板和 DCA1000 EVM 供电、这就足够了。
     
    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BAH、不知为何我没有注意到开关 SPI/CAN 开关位于中间。  我以为我已经将其设置为 SPI、但很明显、我没有。  谢谢!

    现在、在 DCA1000上获取 FPGA 版本时遇到问题、但如果需要、我将为此创建单独的帖子(我猜有人之前已经遇到过此问题)。  

    感谢您的帮助!