This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:DCA1000EVM 和 AWR1443升压 SPI 连接已断开。

Guru**** 2544980 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR1443BOOST, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/946435/dca1000evm-dca1000evm-and-awr1443boost-spi-connectivity-disconnected

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件: AWR1443BOOSTAWR1443

TL;DR:AWR1443Boost 与 DCA1000EVM 配合使用由于 SPI 连接问题而无法连接到 mmWave Studio。

EVM 的初始设置不能专门在 SPI 连接上工作。 其他所有连接都正常、但当我尝试使用 mm-wave studio 中的 SPI Connect (5)按钮时、它会中断。 我连接了所有器件:AWR1443的微型 USB 和 EVM、EVM 的以太网电缆、AWR 和 EVM 的两个5V 电源。 如有必要、可以提供图片、但我遵循了指南并正确设置了图片。

我注意到 MSS 固件版本当前为0.0.0.0、这很奇怪。 我不知道为什么它为0、我尝试重新安装 mm-wave studio 以查看它是否是我的固件安装错误... 同一问题。 在设备管理器上、我可以看到所有6个连接都被识别、因此这不是 FTDI 驱动程序的问题。  

我已将 mm-wave studio 中的日志文件附加到该消息中、以便为您提供一些概述。  

e2e.ti.com/.../8308.log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够在此板上运行毫米波 SDK 演示?

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供物理设置的图片? 通常、当出现 SPI 连接问题时、由于 AWR1443BOOST 和 DCA1000EVM 的物理设置或您尝试加载到器件上的固件版本存在问题、因此必须解决该问题。

    您的物理设置的图片将有助于隔离问题。

    此致、
    Kyle