This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWCAS-RF-EVM:MMWCAS-RF-EVM 教程、包含 mmWave Studio 或 HSDC

Guru**** 2553340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/945854/mmwcas-rf-evm-mmwcas-rf-evm-tutorial-with-mmwave-studio-or-hsdc

器件型号:MMWCAS-RF-EVM
Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-STUDIO

您好!

在哪里可以找到 mmWave Studio 或 HSDC 的教程或入门代码? 我基本上需要将捕获的毫米波传感器原始数据保存到文件中。 目前为止我发现的唯一一个问题是(software-dl.ti.com/.../mmwave_studio_cascade_user_guide.pdf)

谢谢

JET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您似乎希望使用毫米波级联套件记录原始数据。

    您答对了、mmwave_studio_cascade_user_guide.pdf 是提供捕获原始数据步骤的文档。

    请告诉我们哪一步不清楚、以便我们为您提供帮助

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jet、

    1.是的,你是对的。 目前、我们通过 mmWave_studio_cascade_user_guide.pdf 帮助用户快速开始级联评估。 用户指南是一份非常全面的文档、可帮助我们的新用户了解 mmWave Studio 的电路板功能。

    此外、我们的常见问题解答页面还列出了用户可能需要参考的大多数文档。 请参阅以下内容:

    我们还提供了各种示例脚本以及 mmWave Studio 软件包、用于级联评估、有关详细信息、请参阅用户指南。

    脚本可在此处找到: \ti\mmwave_studio 03_00_00_14\mmWaveStudio\Scripts\Cascade

    最后、如果您有任何其他问题、欢迎您通过在此论坛上发布查询或阅读之前由同行用户提出的一些已回答的主题来联系我们。

    感谢您使用毫米波器件! 祝您学习愉快!

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar 和 ishita

    感谢您的回复。 我发现该文档非常详细、很有帮助。

    BTW、mmW 级联和 DSP 板能否在独立模式下工作、在这种模式下、它可以在一小段时间内与笔记本电脑断开连接、并自行继续连接数据。 因为我们计划将其放置在移动的机器人上。

    最好。

    JET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jet、

    请查看 作为  处理器 SDK 雷达一部分提供的 TDA2x 演示源代码。  该封装具有用于单级联/级联 AWR 的雷达用例。  在此用例  中、MMWCAS-RF-EVM 上的毫米波传感器使用在 Jacinto TDA2x 处理器上运行的代码进行配置。 毫米波传感器所需的固件补丁作为在 TDA2x 器件上执行的代码的一部分构建。  

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石田

    感谢您的回复、非常好。

    您还能查看其他问题 https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/945989 ,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    有关电源的快速问题。 12V-5A 是必须的吗?12V-3A 将会怎样?

    因为我们计划将毫米波板放置在机器人上、并使其 能够与便携式电池配合使用。 虽然大多数电池支持12V-3A、但5A 很难找到、并且被告知在便携式电池中有点危险。

    最好。

    JET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jet、

    是的、通常我们建议使用12V-5A 电源、但最低要求至少是3A 额定值。  

    此致、

    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ishita、

    我明白了、谢谢

    最好。

    JET