This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT01EVM:来自 GUI 的错误消息

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT01EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/962210/lmt01evm-error-message-from-the-gui

器件型号:LMT01EVM

您好!

我们正在测试 LMT01EVM、并收到错误消息:

您是否可以帮助拆除路障?

我们在这里缺少什么?

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    是否提供了任何进一步的信息? 我无法在我的 Windows 10系统上重现此问题。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我还认为这是一个与驱动程序相关的问题...

    GUI 附带了所有必要的附加功能、对吧?

    但斯克要提前很多时间

    kr

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    此硬件提供 USB 串行(COM)端口。 不应安装驱动程序。 我能够在以前未安装 LabVIEW 软件的 Windows 10计算机上安装 LMT01EVM 软件。

    该错误消息表明 LabVIEW 运行时出现灾难性故障。 我不希望这个问题与硬件或驱动程序有关。 我的 LMT01EVM 软件无需硬件即可启动。 LMT01EVM 安装程序应安装 LabVIEW 2010 Runtime。 您可以尝试单独安装此版本的运行时,以确保成功安装。  

    谢谢、