This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91300:新器件建议

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91300, LDC1101, LDC0851
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/961445/lmp91300-a-new-device-recommendation

器件型号:LMP91300
主题中讨论的其他器件: LDC1101LDC0851

您好!

我的客户正在搜索 LMP91300的升级版本。 您是否会建议使用支持 LMP91300相似电源电压范围且无需 MCU 控制的较新器件。  

如果没有、请介绍一些 LMP91300设计资源:例如 EVM 或参考设计。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!  

    LMP91300没有更新版本。 LDC1101可进行电感应和 Rp 感应、但它需要 MCU 或 LDC0851、后者无需 MCU 即可进行电感应。 遗憾的是、我们没有适用于此器件的 EVM、但另一个 E2E 主题提供了一些有关从 LMP91300开始的提示: https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/624328