Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, UNIFLASH, IWR6843, AWR1843, IWR6843AOP
主题中讨论的其他器件:AWR1642、 UNIFLASH、 IWR6843、 AWR1843、 IWR6843AOP
大家好、
我正在尝试通过 UART 将二进制映像加载到 AWR1642 RAM ( 引导加载程序流 SWRA551 应用手册中的 UART 引导模式路径、如下所示)。
我正在基于 Uniflash 生成的软件包中包含的工具运行 Python 脚本。 该脚本能够刷写图像(来自汽车工具箱的生命体征演示二进制文件)
使用 具有 meta_image1 (4)文件类型和 SFLASH (2)存储类型的向 SFLASH (0x24)命令写入文件到平台。
将 SOP 设置更改为功能模式后、应用程序正常启动并运行。
遗憾的是、当我尝试将映像加载到 RAM 时、应用程序看起来根本不运行。
根据应用手册: 通过 UART 进行的引导加载也遵循与之前提到的相同的顺序(写入命令–0x26)。 通过 UART 接收的元映像会被解释并加载到相应的存储器中。
引导加载完成后、会占用 ROM 并将执行控制传递到 MSS TCMA 中的应用程序。 元映像不应附加 CRC32 (与要刷写的映像不同)。
如果我理解正确、在使用写入文件到 RAM (0x26)并发送关闭命令通过 UART 加载映像后、它应将自身加载到 RAM 并开始执行(而不会将 SOP 配置从刷写更改为正常工作)。 应用程序会一直运行、直到器件复位。
当我使用具有 meta_image1 (4)文件类型和 SRAM (4)存储类型的写入文件到 RAM (0x26)命令发送相同的二进制文件(不带 CRC32)时、发送最后一个命令 关闭文件后不会发生任何情况。
上述加载和闪存编程之间存在一些差异:
-加载使用 写入文件到 RAM (0x26)命令;
-装载 SRAM 更改的存储类型(4);
-文件映像的文件末尾不应包含 CRC32以供加载。
我不确定是否必须将文件拆分为 BSS 补丁和 MSS/DSS (补丁?) 如流程图中所示、或者它是否可以是一个图像元文件。 引导加载部分仅提到 元映像不应附加 CRC32 (与要刷写的映像不同) 、就好像映像之间的唯一区别是 EOF 上存在 CRC32一样。
在浏览各种文档时、我发现 AWR1642和 IWR6843之间存在一些差异、并且可能存在与引导加载程序版本相关的问题。
- AWR1642的"打开文件"命令仅具有文件类型、而 IWR6843具有存储类型和文件类型
- AWR1642的 Close file 命令具有文件类型、而 IWR6843具有存储类型
但是、加载不适用于任何这些命令集。
1.是否缺少任何步骤? (如上所述-刷写工作正常)
2.加载的文件是否必须拆分为两个文件?
3.如何确保程序已启动并正在运行? 是否有任何方法可以调试此行为?
期待您的回复。
谢谢、
Marcelina